IoT 英雄 Play Impossible 为游戏时间注入鲜活力
Play Impossible 通过将球与手机和平板连接,重塑球的价值。他们设法做到了这一点,同时保持外观和感觉就像在任何体育馆地板上的球。Play Impossible 于去年 10 月推出,在 12 月的 CES 上的“终极科技小玩意”比赛中名列第一。今日美国、CNN 和 Mashable 的好评如潮,Play Impossible 的 Gameball 捕捉孩子们的双手和心灵,为孩子们提供了另一种利用当今联网设备的现代洞察力打球的方式。Silicon Labs 有机会与联合创始人兼首席技术官 Kevin Langdon 畅聊,听听公司的创办史,以及他对未来的展望。
Play Impossible 是如何创办的?
公司所有创始人都已为人父。作为父母,我们所有人都在为孩子花在设备上的时间而苦恼。这个特别的问题是公司的动力——我们如何让孩子们从沙发上起来积极玩耍,做我们称之为积极玩耍的事情。积极玩耍是身体上的,涉及运动,但也具有社交和创造力性质。这些是今天许多孩子没有做够的重要事情,并且有很多研究表明情况只会变得更糟。Play Impossible 就是让孩子运动和玩耍。
Gameball 的品质令人称赞 - 这是一个真正的球。
是。如果您看不到充电部件,大多数人都不知道球内有电子部件。球的质量对我们来说很重要,但产品的这个方面肯定不属于我们的业务范围,我们不想重新设计这个过程。因此,我们与专门从事运动设备的 Baden Sports 合作,打造了球。
当您开始制作球时,最初的设计要求是什么?
我们非常希望创造出价格合理的产品,尤其是在零售环境中当它放在 5 美元球旁边的货架上时。设备的连接范围也很关键。我们需要蓝牙来尽可能地保持连接。Silicon Labs 在帮助我们做到这一点方面发挥了重要作用。电源是另一个问题——打造一个在充电方面没有阻碍的解决方案。
Silicon Labs 最初的价值主张是什么?
我第一次关注 Blue Gecko 是在为 SkyGolf 做另一个产品的时候然后,通过 Gameball,我们研究了许多模块,并意识到范围和低功耗功能是我们知道 Silicon Labs 可以提供帮助的两个部分。
您是否遇到过任何不可预见的挑战,例如重量、尺寸等。
对我们来说,最难的部分是确保内部所有电子产品都具有良好的耐用性。我们还提出了独特的电源解决方案。球中没有电池,它完全依靠超级电容器运行。出于成本原因和耐用性,我们需要这样做。我对我们提出的解决方案非常满意,当人们看到我们的球在 20 秒钟内就可以充满电时,会瞠目结舌。
CES 上的“终极科技小玩意”比赛是怎样的?
这个比赛有数百名申请人参加,他们将其缩小到舞台上的 10 个小玩意。我没有想过会被选中,但当我们被选中时,我们感到很荣幸。其中一件小玩意是《星球大战》VR 小玩意,当时《星球大战》上映已经有两个月了。但进展非常顺利,而且非常有趣。主持人 David Pogue 提问犀利,并提出了许多问题,但他很喜欢这款产品。
您面临哪些类型的创新压力 - 开发新游戏、商品成本、人才?
当然是开发新游戏。让球重新变为焕然一新的组合。任何有孩子的人都知道,孩子对新玩具都是三分钟热度,新鲜劲过了之后,玩具往往就会被扔进储藏室。我们希望确保我们的产品能克服三分钟热度,让孩子们玩得更久。我们创造的新游戏让球再次焕然一新,并让孩子们有理由重新爱上 Gameball。我们致力于打造人人都在谈论的热门游戏。
所有 Gameball 的制作都是内部完成的吗?
刚开始的时候,我们聘请了一位经验丰富的游戏设计师来制作游戏,因为这绝非传统游戏。我们必须进行大量繁重的原型设计,并了解软件和硬件功能。我们必须弄清楚该产品能够通过蓝牙和电源在社交方面做些什么。我们肯定在利用这些功能方面突破了极限。例如,对于许多物联网产品,实时并不重要。当然,保持快速一直很重要,但实时并不重要。就我们而言,如果您看到市场上其他使用蓝牙的可玩游戏,我认为没有什么产品能像 Gameball 一样快。在玩游戏时,需要您的手指尽快对球进行反馈,以便从一开始玩球时就作出手势。
您认为物联网的未来将走向何方?您认为它会在哪些方面扩展到日常生活?
目前,普通消费者对于物联网的期望很低。当我们的产品放在零售点的货架上时,无论包装盒上放了多少,在消费者真正玩耍之前,几乎无法了解该产品。消费者需要花费数年时间才能改变并期望一切都具备连接性。好消息是,对于像我们这样的企业来说,在这一点上要容易得多。但目前,这对于我们来说是一个关键的营销和销售问题。我们把自己视为一个可以与许多不同设备交互的软件平台。在众多将改变我们未来游戏方式的设备和配件中,Gameball 只是第一个。