FG25 1 GHz 以下 SoC 现已可用于智能城市和长距离部署
在我们的 Works With 2022 开发者大会上,我们公布了新的旗舰产品 1 GHz 以下 SoC——FG25,今天我们很高兴地宣布,这款 SoC 已通过 Silicon Labs 和我们的分销合作伙伴正式推出。
FG25 是长距离、低功耗传输的理想 SoC(片上系统),可在密集的城市峡谷环境中以最小的数据丢失量实现长达 1.6 千米的广播。它也是 Silicon Labs 产品组合中第一款支持 Wi-SUN 现场局域网 (FAN) 中引入的正交频分复用 (OFDM) 调制的 SoC1.1。 OFDM 支持高达 3.6 Mbps 的高数据带宽。随着数据速率的提高,FG25 SoC 能够实现智能城市所需的大型网络,其中节点可以数以千计。
我们也很高兴地宣布,我们已获得 Wi-SUN Alliance 的 FAN 1.1 配置文件 PHY 层认证。客户可以利用此认证来减轻设计符合 Wi-SUN FAN 1.1 的设备时带来的负担。
我们的许多 Alpha 计划参与者已经在部署采用 FG25 的设备,我们很高兴分享他们的一些故事!
Landis+Gyr 采用 FG25 和 Wi-SUN 用于智能电表
到目前为止,Landis+Gyr 已经在使用我们的 FG12 SoC运行他们自己的专有堆栈,但由于 Wi-SUN 是一个开放网络,它提供了更高的互操作性和简化的开发,这意味着它可以扩展以适应城市的巨大规模。虽然 FG12 帮助 Landis+Gyr 大幅降低了设备功耗,但它不具备 Wi-SUN 和 OFDM 所需的 RAM。通过转向 FG25 Wi-SUN SoC,Landis+Gyr 不仅提高了其解决方案的性能,还为客户提供了平稳的 Wi-SUN 过渡,因为 FG25 也运行了其专有堆栈。在 MCU 和收发器位于同一芯片上的情况下,FG25 采用与 Landis+Gyr 现有模块相同的外形尺寸,简化了集成新 SoC 的开发和设计过程。
您可以在我们的案例研究“Landis+Gyr 正在利用 FG25 释放智能电表的潜力”中阅读更多关于 Landis+Gyr 如何将 FG25 用于更智能的能源管理的信息。
CyanConnode 利用 FG25 改造印度电网
印度政府通过其高级测量基础设施计划,设定了宏伟目标,计划将印度 2.5 亿块传统电表全部转换为智能电表。研究表明,高达 20% 的印度电能因盗窃或浪费而损失。该计划正是为应对这一问题而制定。CyanConnode 是全球网状网络的领导者之一,十年来一直支持印度向智能电表过渡,并利用 FG25 SoC 不断努力,实现这一目标。通过整合 Wi-SUN,CyanConnode 不仅可以收集有关能源消耗的实时信息,帮助运营商更好地管理电网,而且 Wi-SUN 的开源主干还意味着 CyanConnode 可以扩展部署,并利用 Wi-SUN 生态系统发现通过互联智能电表来提供价值的新方法。
在我们的案例研究“CyanConnode 和 FG25 1 GHz 以下 SoC 准备好迎接印度的智能电表挑战”中,您可以了解有关 CyanConnode 如何改变印度电网的更多信息。
了解有关 FG25 1 GHz 以下 SoC 和 Wi-SUN 的更多信息
FG25 SoC 是实现智能城市和长距离物联网真正潜力的一大进步。如果您想了解更多关于 FG25 和 Wi-SUN 的信息,请访问以下其他资源:
- 注册我们的 Tech Talk 无线技术培训,并将 LPWAN 系列加入书签
- 点播观看 Works with 2022 LPWAN 开发培训
- 详细了解 FG25 SoC 的技术特性
- 详细了解 Silicon Labs 的 Wi-SUN 解决方案