• 医疗
  • |
  • EFR32BG22 系列 2 SoC

蓝牙脉搏血氧仪实现关键远程监测

|

健康监测触手可及

上海贝瑞是一家中国公司,成立于 2003 年,深耕于健康追踪行业。全球新冠疫情的爆发,不仅暴露了全球医疗资源的短缺问题,更使得医疗行业雪上加霜。

上海贝瑞深知他们开发的解决方案可以应对挑战,减轻一些全球压力,那便是无线监测设备。

上海贝瑞的蓝牙指尖脉搏血氧仪于 2017 年获得美国食品和药品管理局 (FDA) 批准,让消费者随时掌控自己的健康状况。这款血氧仪不仅能提供即时和远程监测,还能安全地存储患者数据,以便与医生、护理人员甚至家庭成员共享。可持续监测和分享健康数据,无需前往医院,为更多有需要的人留出宝贵的医疗资源。

挑战

开发蓝牙脉搏血氧仪,以解决当前全球医疗资源短缺问题,并应对远程监测需求日益增长的挑战。

解决方案

Silicon Labs 的 EFR32BG22 系列 2 蓝牙® 无线 SoC 以实惠的价格为上海贝瑞提供可靠的无线性能和安全设备所需的低功耗功能及长电池寿命。

结果

上海贝瑞推出指尖脉搏血氧仪,这是一款健康跟踪设备,使用蓝牙提供即时远程监测功能并能够安全地存储消费者数据。

BG22 蓝牙低能耗模块

为了打造高效的设备,上海贝瑞需要采用一套具备准确性和耐用性的无线解决方案。

在测试了多种选项后,上海贝瑞选择了 Silicon Labs 的 BG22 并将其运用在其指尖脉搏血氧仪中,因为它的无线性能可靠、价格实惠,而且功耗低,这意味着可电池使用时间长。这些特性使得上海贝瑞能够专注于更重要的事情:精准的跟踪性能,使其在竞争产品中脱颖而出。

Silicon Labs BG22

  • 高性能 32 位 ARM® Cortex®-M33 内核
  • 高达 352 kB 的闪存和 32 kB 的 RAM
  • 节能型无线内核,活动状态下电流为 27 µA/MHz,睡眠状态下电流为 1.2 µA
  • 支持低功耗蓝牙(蓝牙 5.2)、专有和蓝牙网状网络低功耗节点(仅限 512 kB 部分)协议
  • 通过根信任和安全引导程序 (RTSL) 实现安全启动,提供最佳安全性

Silicon Labs 的 BG22 蓝牙低功耗无线 SoC 将超低传输和接收功率与高性能相结合,实现出色的能源效率,将电池寿命延长达十年。这些模块专为多种物联网应用而设计,可应用于广泛的生活产品中:从智能门锁到个人医疗保健和健康设备。

因此其能够配备在紧凑且方便的指尖脉搏血氧仪中,并集成氧饱和度 (SpO2) 探头和数据处理功能,可监测:

  • 血氧水平 (SpO2),确保血氧保持微妙平衡,并始终处于最佳状态,即高于 95%。
  • 脉搏数,测量静息心率,帮助用户了解整体健康和身体状况。

此外,血氧仪还能提供友好且直观的用户体验:

  • 通过蓝牙与手机或平板电脑配对,可在应用程序中执行数据跟踪和分析
  • 配有清晰的 LCD 和 OLED 显示屏
  • 需要两节 7 号碱性电池
  • 持续使用时长超过 15 小时

远程健康监测的需求从未如此迫切。负责任的公司不仅需要提供高效、准确的设备,还需要提供轻松的使用体验。上海贝瑞通过其血氧仪实现了所有三个要素。如需获得有关上海贝瑞的更多信息,请访问 shberrymed.com

现在就开始在您的医疗设备中集成低功耗蓝牙连接。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software