物联网英雄上海贝瑞采用无线医疗监测设备填补空白
提供创新的远程医疗监测
上海贝瑞成立于 2003 年,提供先进的医疗监测,专注于无创血压计算、氧饱和度检测和多参数监测系统。从需要监测其血氧饱和度 (SpO 2) 水平的慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者,到只想更好地跟踪其整体健康状况的患者,他们的产品对广大消费者来说非常有价值。上海贝瑞也以研发为先而自豪,他们所做的一切都基于他们的内部研发。
经济实惠的医疗监测设备使所有人都能获得健康服务
上海贝瑞公司认为,他们的产品可以帮助解决像中国这样医患差距巨大的国家,因为人们有权掌握自己的健康。这款指夹式脉搏血氧仪不仅能提供即时和远程医疗监测,还能安全地存储患者数据,以便与医生、护理人员甚至家庭成员共享。可选择持续监测和分享健康数据,患者无需前往医院,可以为更多有需要的人腾出宝贵的医疗资源。提高医疗保健的质量和可及性是上海贝瑞为联合国“良好的健康与福祉”可持续发展目标做出的贡献:他们利用医疗设备领域的物联网进步来解决全球医疗资源短缺问题。
上海贝瑞的无线监测设备在所有年龄段都取得了巨大成功:该产品可以监测儿童睡眠时的呼吸活动,如有异常活动,就提醒家长。从字面意义上讲,上海贝瑞的技术挽救了生命。
可穿戴设备越来越小,但它们是否也越来越智能?
尽管上海贝瑞的技术非常强大,但与大多数消费物联网公司一样,他们也面临着同样的设计挑战:平衡对小型便携式技术不断增长的需求与无线设备传输数据的持续需求。换言之,创造经济实惠的低功耗可穿戴设备,同时不影响设备的准确性。
在测试了众多无线解决方案后,上海贝瑞决定选择将 Silicon Labs BG22 的技术用于其指夹式脉搏血氧仪中,因为其具有可靠的无线性能、实惠的价格,以及尤为重要的低功耗,这意味着电池寿命更长。这些特性使得上海贝瑞能够专注于更重要的事情:准确的跟踪性能,使其在竞争产品中脱颖而出。
采用远程医疗监测设备
随着数据存储和云技术变得越来越普遍,利用这些技术的电子产品(例如医疗设备)也越来越多,人们也更愿意利用技术创新来改善他们的健康和福祉。虽然上海贝瑞大部分的产品目前都出售给分销商和医院系统,但他们希望随着越来越多的消费者采用可穿戴和跟踪技术,在未来 5 到 10 年内,可以发展为 B2C。
如需获得有关上海贝瑞的更多信息,请访问 shberrymed.com
开始开发安全、低功耗的无线解决方案。访问 Silicon Labs 医疗设备应用页面。