Works With 2026

Works With 峰会

2026 年 10 月 6-7 日

与物联网领导者和创新者一同参加 Works With 峰会 2026

德克萨斯州奥斯汀 | 10 月 6-7 日

这场独家、仅限受邀人士参加的活动,将汇聚一批经过甄选的技术领导者和生态系统合作伙伴,旨在连接彼此、协作共创,共同推动物联网的未来发展。

活动将在奥斯汀市中心举行,届时您将聆听一系列主题演讲,参与高影响力的圆桌讨论,并在我们的赞助商技术实验室展示区发现新的创新成果。

与会者将有机会与全球领先连接生态系统的高管建立联系,并参与塑造物联网未来的高影响力圆桌讨论。

Works With 赞助商展示

特色圆桌讨论

第 3 系列图标
  • Amazon Sidewalk:开启大规模、低成本设备连接
  • 资产追踪:将追踪数据转化为零售智能
  • 电池: 设备的核心。为下一代重新思考电源
  • Matter 与 Thread: 携手生态系统与互联网服务提供商,将承诺转化为实践
  • Silicon Labs: 塑造物联网的未来。Silicon Labs 首席技术官 Daniel Cooley 的洞见
  • 1 GHz 以下: 依托标准化、互操作性、性能优势与生态动能,驱动商业创新加速
  • Wi-SUN:公用事业为何选择 Wi-SUN:真实部署与生态赋能
  • Z-Wave: 通过 Z-Wave 长距离扩展专业安防:性能、互操作性与增长

有兴趣参加 Works With 峰会?

仅限受邀人士参加。如有意申请,请提交下方表格。
我们的团队会仔细审核每一份申请,并将就您的提交情况直接与您联系。

成为 Works With 2026 的赞助商

Works With 是将贵公司定位为物联网市场行业领军力量,并与符合条件的受众讨论您的产品和服务的完美舞台。

Works With 2025
按需

2026 Works With 赞助商 

 

金级赞助商

Arrow 徽标
金霸王徽标
Quectel 徽标
Teledyne Lecroy 徽标

 

银级赞助商

Braemac 徽标
Digikey 徽标
Hubble Network Logo
IAR 徽标
ModelNova 徽标
Mouser 徽标
Segger 徽标
Snowball 徽标
Wirepas 徽标
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software