课程(系列)

Zigbee 100 - 软件新手训练营

Zigbee 软件新手训练营培训为期一天,以研讨会形式展开,帮助初学者快速提升技能、夯实 Zigbee 基础。

简介

以下新手训练营将重点通过 Silicon Labs EmberZNet 协议栈和 Simplicity Studio IDE 提供物联网技术开发的实操经验。我们将简要介绍 Zigbee,然后您可通过一系列的研讨会来开发自己的 Zigbee 网络。您还能够参考其他 Silicon Labs 文档,学习更多的相关细节知识。

在实操教程结束后,您将了解如何使用 Simplicity Studio IDE 来构建、自定义和实施利用 Zigbee 的应用程序。

我们准备了一系列实操模块来实施 Zigbee 协议,使您熟悉 Simplicity Studio v5。每个模块都建立在前一个模块基础之上,因此,我们强烈建议您按顺序完成这些模块。

知识水平:

初学者

预备知识

Simplicity Studio 的安装

*QSG-180: Zigbee EmberZNet 快速入门指南


需要硬件:

任何以下套件


*QSG-180 专为刚接触 Zigbee EmberZNet 和 Silicon Labs 开发硬件的开发人员而设计,提供了关于为 EFR32MG 系列 SoC 配置、构建和安装应用程序的基本信息。建议在参加 Zigbee 新手训练营前先完成 QSG-180。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software