网络研讨会

WSN-300: 通过 Wi-SUN 构建大型智慧城市网络

参加本课程,了解如何构建您自己的 Wi-SUN 网络。

简介

Wi-SUN 代表“无线智能泛在网络”,是领先的 IPv6 1 GHz 以下网状网络技术,适用于智能城市和智能公用事业应用,如计量、需求响应、路灯等等。

Wi-SUN 网状网络通常跨越数百到数千个节点,是大型户外规划的理想选择。在开展这些影响深远的项目时,设计师必须了解大型 Wi-SUN 网络的不同用例及预期性能。在选择网络或设备时,设计人员需要了解网络性能和行为特征,如网络吞吐量和延迟,以及网络规模对可扩展性和可靠性的影响。

本课程将介绍建立您自己的 Wi-SUN 网络的基本知识。了解我们的大型网络测试台如何收集网络性能和延迟数据,帮助客户设计和部署强大的 Wi-SUN 网络。

有兴趣了解关于 Wi-SUN 的更多信息吗?查看我们由七个部分组成的课程系列:Works With 2021:智能城市发展和 Wi-SUN

时长

演示时长为 1 小时 45 分

级别

先进版

 

主持人

Kyle Dando

Kyle Dando

全球销售支持
Silicon Labs

演讲者

Julien Tiron

Julien Tiron

高级应用工程师
Silicon Labs

Thibaut Colin

Thibaut Colin

软件工程经理
Silicon Labs

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software