蓝牙研讨会
本材料是 蓝牙 184 - 研讨会 (SSv5)(共 4 部分)的第 3 部分:开发具有 PRS、ADC 和 LDMA 功率经优化的 BLE 设计。
此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统优化 ADC 设计的功率。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。它展示了如何配置 PRS,使 ADC 采样数据存储到内存中,而无需唤醒内核。
此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统优化 ADC 设计的功率。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。它展示了如何配置 PRS,使 ADC 采样数据存储到内存中,而无需唤醒内核。
简介
这是培训的第三部分,其中介绍了如何使用 PRS 和 ADC 以及 LDMA 进行低功耗蓝牙设计。本视频演示了项目如何与移动应用程序 Simplicity Connect 进行交互。 视频还演示了使用 energyProfiler 节省电能。
*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。
预备知识:
BG22 入门研讨会(完整实验室 1)
实验室程序:
开发具有 PRS、ADC 和 LDMA 功率经优化的 BLE 设计
需要硬件:
BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)