要求
激发 Thunderboard Sense 的强大功能。让我们从拆箱、下载该应用程序、探讨传感器和基本功能开始。
注意:有关 Thunderboard Sense BLE 演示的更多详细信息,请参阅《BLE 演示用户指南》
注意:空气质量传感器和 RGB LED 需要外部电源。您将需要通过 USB 为板供电,以进行测试。
启动应用程序,寻找 Thunderboard Sense。
按下 Thunderboard Sense 上的复位按钮,重启广告。
与 Thunderboard Sense 连接后,将为您转至应用程序控制面板。
成功连接 Thunderboard Sense 后,即可进行板功能测试。
要求
下载 Simplicity Studio 并运行安装程序。如果您已安装 Simplicity Studio,请跳转至步骤 5。
使用 micro-USB B 电缆将 Thunderboard Sense 连接至计算机。应打开 USB 连接器旁的蓝色 LED 灯以验证连接性。
按照安装向导,安装基本驱动程序。
登录后,您将可以获取 Thunderboard Sense 所需的无线堆栈和 SDK。此时,您无需注册 Thunderboard Sense。
5a. 如果这是您首次安装 Simplicity Studio,只需按照基于检测到的“Connected Devices”(已连接设备)的安装向导建议即可。
5b. 如果您已安装 Simplicity Studio,请单击“Update Software”(更新软件)按钮,然后在对话框底部选择“Install Wizard”(安装向导)。
5c. 请确保已安装最新版本的“Bluetooth SDK”(蓝牙 SDK)(版本 2.6 或更高版本)。
5d. 在启动器窗口中,单击以更改首选的 SDK,并选择配备最新蓝牙 SDK 的 Gecko SDK 套件。
在启动器界面,在您已从设备窗口中选择了 Sense 套件的情况下,请从可用的“Software Examples”(软件示例)中选择所需项目。此操作将克隆经过预测试的项目。在此处,您可以浏览并修改源代码、进行编译及调试。
在 Silicon Labs 社区中从其他用户那里获得启发。这些项目使用 Thunderboard Sense、Raspberry PI、Python 及其他小工具创建优良的网关、环境监测器和实验。