我们最新的嵌入式软件平台 Simplicity 软件开发套件 (SDK) 专为我们的 系列 2 和即将推出的系列 3 设备而设计。Simplicity SDK 是物联网开发领域的一项重大进步,为我们的客户提供了统一的无线创新开发环境。它使无线开发人员能够利用 Silicon Labs 物联网设备的高级特性和功能。
同时,我们的 Gecko 软件开发套件 (GSDK) 将继续提供给我们的系列 0 和系列 1 设备的用户。
Gecko SDK 将继续支持所有系列 0 和系列 1 设备,而不会改变我们根据软件政策提供的长期支持、维护、质量和响应能力。新的 SDK 将从 Gecko SDK 中分支出来,并开始提供新功能,帮助开发人员利用我们的系列 2 和系列 3 产品的高级功能。
这一决定响应了客户反馈,体现了我们致力于提升质量、确保稳定性和提高性能,从而在我们的软件 SDK 中提供卓越的用户体验。
我需要哪个 SDK?
从 2024 年第二季度开始,对系列 0 和系列 1 以及系列 2 和系列 3 将提供单独的 SDK。
对于您正在使用哪个系列存在疑问。使用我们的系列目录了解更多信息。
-
Simplicity SDK
-
Gecko SDK
Simplicity SDK Release Notes (2024.6.2)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
平台版本 5.0.1.0
- 取消了对系列 0/1 的支持
- 针对 EFR32xG26、EFR32xG22E 和 EFR32xG24 设备的支持
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 内存管理器,用于管理嵌入式动态内存分配的 API
- 时钟管理器,用于时钟树初始化
- 事件系统,用于进程间通信
- 中断管理器,用于管理嵌入式中断的 API
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- 细微改进和漏洞修复
- RAIL
- 增加了对 EFR32xG25 部件冲突检测功能的支持
- 在 RAIL 共存实用工具中增加了对更多 Coex TX 和 RX 指标事件的支持
- 更新了一些 RAIL API,以更好地为未来的 API 更改做好准备,同时保持向后编译时间兼容性
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/07 | 版本 5.0.1.0 |
2024/06 | 版本 5.0.0.0 |
Bluetooth LE Version 8.2.0.0
- 蓝牙低能耗产品社区支持
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 多协议
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 8.2.0.0 |
2024/07 | 版本 8.1.0.0 | |
2024/06 | 版本 8.0.0.0 |
Bluetooth Location Services Version 8.2.0.0
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 8.2.0.0 |
2024/07 | 版本 8.1.0.0 | |
2024/06 | 版本 8.0.0.0 |
蓝牙网状网络版本 7.0.2.0
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 7.0.2.0 |
2024/07 | 版本 7.0.1.0 | |
2024/06 | 版本 7.0.0.0 |
Bluetooth Mesh ADK Version 7.0.2.0
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 7.0.2.0 |
2024/07 | 版本 7.0.1.0 | |
2024/06 | 版本 7.0.0.0 |
OpenThread 版本 2.5.2.0
- OpenThread
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 多协议
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 2.5.2.0 |
2024/07 | 版本 2.5.1.0 | |
2024/06 | 版本 2.5.0.0 |
Proprietary Flex Version 3.8.2.0
- Rail 应用程序和库
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 连接应用程序和堆栈
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 3.8.2.0 |
2024/07 | 版本 3.8.1.0 | |
2024/06 | 版本 3.8.0.0 |
USB 设备版本 1.3.1.0
- 仅平台基础变更
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/07 | 版本 1.3.1.0 |
2024/06 | 版本 1.3.0.0 |
Wi-SUN Version 2.2.0.0
- Wi-SUN 堆栈
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
- Wi-SUN 应用
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 2.2.0.0 |
2024/07 | 版本 2.1.0.0 | |
2024/06 | 版本 2.0.0.0 |
Zigbee EmberZNet 版本 8.0.2.0
- Zigbee
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 多协议
- 有针对性的质量改进和错误修复
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 8.0.2.0 |
2024/07 | 版本 8.0.1.0 | |
2024/06 | 版本 8.0.0.0 |
Z-Wave and Z-Wave Long Range 800 Version 7.22.2
- Self-certified according to the approved 2024A Specification test suite
- User Credential Command Class implementation is adapted based on the state of the Z-Wave Specification at the time of the 7.22.2 GA release, which may change until the 2024-B1 Z-Wave Specification release
- 7.22.0 GA is officially certified according to the approved 2023B Specification test suite and can be selected on Z-Wave Alliance Certification Portal for End Device product certification
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | 版本 7.22.2.0 |
2024/07 | 版本 7.22.1.0 | |
2024/06 | 版本 7.22.0.0 |
Gecko SDK 发行说明 (4.4.4.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
Gecko 平台版本 4.4.4.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 4.4.4.0 |
2024/07 | 版本 4.2.6.0 | |
2024/05 | 版本 4.4.3.0 | |
2024/04 | 版本 4.4.2.0 | |
2024/03 | 版本 4.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
32 位 MCU 版本 6.6.4.0
- 增加了对新 OPN 的支持
- 将编译器升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 6.6.4.0 |
2024/07 | 版本 6.4.6.0 | |
2024/05 | 版本 6.6.3.0 | |
2024/04 | 版本 6.6.2.0 | |
2024/03 | 版本 6.5.3.0 | |
2024/02 | 版本 6.6.1.0 | |
2024/01 | 版本 6.4.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 6.6.0.0 |
2023/10 | 版本 6.5.2.0 | |
2023/10 | 版本 6.1.9.0 | |
2023/08 | 版本 6.4.4.0 | |
2023/07 | 版本 6.5.1.0 | |
2023/06 | 版本 6.3.5.0 | |
2023/06 | 版本 6.5.0.0 | |
2023/05 | 版本 6.4.3.0 | |
2023/03 | 版本 6.4.2.0 | |
2023/02 | 版本 6.4.1.0 | |
2023/01 | 版本 6.3.4.0 |
蓝牙版本 7.1.2.0
- 蓝牙低能耗产品社区支持
- 新功能组件 bluetooth_feature_connection_analyzer 提供通过蓝牙连接来捕获和分析传输内容 RSSI 的功能
- 新功能组件 bluetooth_feature_connection_analyzer 提供通过蓝牙连接来捕获和分析传输内容 RSSI 的功能
- 多协议
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
- 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产质量
- SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 7.1.2.0 |
2024/07 | 版本 5.1.4.1 | |
2024/05 | 版本 7.1.1.0 | |
2024/04 | 版本 7.1.0.0 | |
2024/03 | 版本 6.3.0.0 | |
2024/02 | 版本 7.0.1.0 | |
2024/01 | 版本 5.1.4.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.0.0.0 |
2023/10 | 版本 6.2.0.0 | |
2023/08 | 版本 5.1.3.0 | |
2023/07 | 版本 6.1.0.0 | |
2023/06 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/06 | 版本 6.0.0.0 | |
2023/05 | 版本 5.1.2.0 | |
2023/03 | 版本 5.1.1.0 | |
2023/02 | 版本 5.1.0.0 | |
2023/01 | 版本 4.2.2.0 |
蓝牙定位服务版本 7.1.2.0
- 仅进行了一些底层代码更改
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 7.1.2.0 |
2024/07 | 版本 5.1.4.1 | |
2024/05 | 版本 7.1.1.0 | |
2024/04 | 版本 7.1.0.0 | |
2024/03 | 版本 6.3.0.0 | |
2024/02 | 版本 7.0.1.0 | |
2024/01 | 版本 5.1.4.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.0.0.0 |
2023/10 | 版本 6.2.0.0 | |
2023/08 | 版本 5.1.3.0 | |
2023/07 | 版本 6.1.0.0 | |
2023/06 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/06 | 版本 6.0.0.0 | |
2023/05 | 版本 5.1.2.0 | |
2023/02 | 版本 5.1.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.2.2.0 |
蓝牙网状网络版本 6.1.2.0
- 蓝牙网状网络 1.1 的合格实施方案
- 新增了网络照明控制 (NLC) 配置文件
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 6.1.2.0 |
2024/07 | 版本 4.2.4.0 | |
2024/05 | 版本 6.1.1.0 | |
2024/04 | 版本 6.1.0.0 | |
2024/03 | 版本 5.0.3.0 | |
2024/02 | 版本 6.0.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.3.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 6.0.0.0 |
2023/10 | 版本 5.0.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/07 | 版本 5.0.1.0 | |
2023/06 | 版本 3.0.5.0 | |
2023/06 | 版本 5.0.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.0.0 |
蓝牙网状网络 ADK 版本 6.0.4.0
- 新增了对网络照明控制 (NLC) 配置文件的支持。移动应用程序可检测是否存在基于 NLC 的设备,并自动对其进行调配和配置。
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 6.0.4.0 |
2024/07 | 版本 4.2.4.0 | |
2024/05 | 版本 6.0.3.0 | |
2024/04 | 版本 6.0.2.0 | |
2024/03 | 版本 5.0.3.0 | |
2024/02 | 版本 6.0.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.3.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 6.0.0.0 |
2023/08 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/07 | 版本 5.0.1.0 | |
2023/06 | 版本 3.0.5.0 | |
2023/06 | 版本 5.0.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.0.0 |
OpenThread 版本 2.4.4.0
- OpenThread
- Thread 1.3.0 认证符合适用于 SoC 和主机 RCP 体系结构的 Thread Test Harness v59.0
- Thread 1.3.1 功能支持 - 实验
- 崩溃处理程序支持
- TrustZone 评估支持
- 面向 OpenThread RCP 的 MR21 支持 – 生产
- Thread 1.3.0 认证符合适用于 SoC 和主机 RCP 体系结构的 Thread Test Harness v59.0
- 多协议
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
- 并发多协议 (CMP) ZigbeeNCP + OpenThread RCP – 生产质量
- SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 2.4.4.0 |
2024/07 | 版本 2.2.6.0 | |
2024/05 | 版本 2.4.3.0 | |
2024/04 | 版本 2.4.2.0 | |
2024/03 | 版本 2.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 2.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 2.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 2.4.0.0 |
2023/10 | 版本 2.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 2.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 2.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 2.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 2.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 2.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 2.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 2.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 2.1.4.0 |
Flex 专用版本 3.7.4.0
- RAIL 应用程序和库:
- 面向某些应用的连接 OFDM 支持
- EFR32xG28 专有 2.4 GHz 15.4 标准 PHY 支持
- 新增了硬件支持:MG24 QFN40、EFRBG22-E、EFR32xG28 资源管理器套件
- 面向某些应用的连接 OFDM 支持
- 连接应用程序和堆栈:
- SUN-FSK 和 SUN-OFDM 支持
- 长消息接收和传输
- SUN-FSK 和 SUN-OFDM 支持
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 3.7.4.0 |
2024/07 | 版本 3.5.6.0 | |
2024/05 | 版本 3.7.3.0 | |
2024/04 | 版本 3.7.2.0 | |
2024/03 | 版本 3.6.3.0 | |
2024/02 | 版本 3.7.1.0 | |
2024/01 | 版本 3.5.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 3.7.0.0 |
2023/10 | 版本 3.6.2.0 | |
2023/08 | 版本 3.5.4.0 | |
2023/07 | 版本 3.6.1.0 | |
2023/06 | 版本 3.4.5.0 | |
2023/06 | 版本 3.6.0.0 | |
2023/05 | 版本 3.5.3.0 | |
2023/03 | 版本 3.5.2.0 | |
2023/02 | 版本 3.5.1.0 | |
2023/01 | 版本 3.4.4.0 |
USB 设备协议栈 1.2.3.0
- 有针对性的质量改进和错误修复
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 1.2.3.0 |
2024/05 | 版本 1.2.2.0 | |
2024/04 | 版本 1.2.1.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 1.2.0.0 |
2023/06 | 版本 1.1.2.0 | |
2023/02 | 版本 1.1.1.0 |
Wi-SUN 版本 1.10.2.0
- Wi-SUN 协议栈:
- 新增了对 LFN 多播接收的支持
- 新增了对非标准 PHY 配置的支持
- 新增了对阻塞套接字的支持
- Wi-SUN 应用:
- Wi-SUN – SoC 网络测量改进
- Wi-SUN – SoC (CoAP) 仪表和 Wi-SUN – SoC (CoAP) 收集器改进
- Wi-SUN – SoC 网络测量改进
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 1.10.2.0 |
2024/05 | 版本 1.10.1.0 | |
2024/04 | 版本 1.10.0.0 | |
2024/03 | 版本 1.7.2.0 | |
2024/01 | 版本 1.9.0.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 1.8.0.0 |
2023/10 | 版本 1.7.1.0 | |
2023/07 | 版本 1.7.0.0 | |
2023/06 | 版本 1.6.0.0 | |
2023/05 | 版本 1.5.2.0 | |
2023/03 | 版本 1.5.1.0 | |
2023/02 | 版本 1.5.0.0 |
Zigbee EmberZNet 版本 7.4.4.0
- Zigbee
- Zigbee R23 合规性
- Zigbee 智能能源 1.4a 合规性 - 生产
- Zigbee GP 1.1.2 合规性 - Alpha
- MG27 支持 - 生产
- 改进了对 Secure Vault 零件的支持
- NCP SPI(非 CPC)应用上的 Sleepy 支持 – Alpha
- Zigbee R23 合规性
- 多协议
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
- 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产
- SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 7.4.4.0 |
2024/07 | 版本 7.2.6.0 | |
2024/05 | 版本 7.4.3.0 | |
2024/04 | 版本 7.4.2.0 | |
2024/03 | 版本 7.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 7.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 7.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.4.0.0 |
2023/10 | 版本 7.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 7.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 7.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 7.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 7.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 7.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 7.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 7.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 7.1.4.0 |
Z-Wave 和 Z-Wave Long Range 700/800 SDK 7.21.4.0
- 经典和长距离 Z-Wave NCP 控制器稳定性均有改进
- 在 FUNC_ID_SERIAL_API_STARTED 有效载荷中添加有关复位原因的补充信息
- 控制器应用程序默认启用看门狗功能
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | 版本 7.21.4.0 |
2024/05 | 版本 7.21.3.0 | |
2024/04 | 版本 7.21.2.0 | |
2024/03 | 版本 7.20.3.0 | |
2024/02 | 版本 7.21.1.0 | |
2024/01 | 版本 7.19.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.21.0.0 |
2023/10 | 版本 7.20.2.0 | |
2023/08 | 版本 7.19.4.0 | |
2023/07 | 版本 7.20.1.0 | |
2023/06 | 版本 7.18.6.0 < | |
2023/06 | 版本 7.20.0.0 | |
2023/05 | 版本 7.19.3.0 | |
2023/03 | 版本 7.19.2.0 | |
2023/02 | 版本 7.19.1.0 | |
2023/01 | 版本 7.18.4.0 |
无线 SDK
以下组件包含在 Simplicity Studio 中。
探索无线物联网协议 SDK 产品组合
32 位微控制器 SDK
此软件包提供推动 32 位 MCU 项目取得成功所需的所有驱动程序和服务。
蓝牙低功耗 SDK
为物联网设备和应用开发蓝牙低功耗无线连接解决方案。
蓝牙网状网络 SDK
为物联网设备和应用开发可扩展的蓝牙网状网络无线连接解决方案。
Flex SDK - Connect 堆栈
Connect 是 IEEE 802.15.4 无线网络协议栈。您可使用它来为低功耗设备快速开发专有连接应用程序。
Flex SDK - RAIL
RAIL(无线电抽象接口层)为您提供所有新型的射频技术,而不影响您在无线协议方面已经进行的投资。
Thread SDK - OpenThread
以下是用于创建基于 IP 的 802.15.4 无线网状网络解决方案的 Thread SDK 和开发工具。
Wi-SUN SDK
面向 Wi-SUN 物联网设备和应用的行业领先软件栈和开发工具。
Zigbee SDK - EmberZNet
获得完整的 Zigbee 协议栈和开发可靠网状网络应用所需的所有元素。
Z-Wave SDK
使用完整的 SDK,快速、经济高效地开发符合 Z-Wave Plus 标准的物联网产品。