Ezurio 的 Lyra 系列使 EFR32 生态系统发展壮大

2022 年 7 月 28 日 | Florian Baumgartl | 阅读本文需要 2 分钟

Ezurio(前身为 Laird Connectivity)正在推出新的 Lyra S 系列 SiP 模块,这些模块与 Silicon Labs 的 Bluetooth Xpress BGX220 以及 BGM220 Bluetooth 模块兼容。在这篇客座博客中,Ezurio 的现场应用工程师 Florian Baumgartl 将解释这一新产品如何将 Silicon Labs 的硬件卓越性与 Ezurio 的增值软件、模块专长以及广泛的支持能力相结合。

 

新的 Silicon Labs 生态系统解决方案 – Lyra 系列

Ezurio 是 Silicon Labs 的无线设计合作伙伴,在我们超过 40 年的无线设计经验中,在 RF 和硬件设计、软件服务、EMC 和 RF 测试等方面拥有广泛能力。如果您身处无线领域,您可能听说过我们的品牌,以及我们的 Wi-Fi、蓝牙、ISM/LPWAN、天线和物联网封装产品。今年早些时候,我们推出了基于 Silicon Labs EFR32BG22SoC 的最新产品 Lyra 系列。Lyra 系列提供 SiP (Lyra S) 和 PCB (Lyra P) 模块规格,代表了与 Silicon Labs 值得信赖的合作伙伴关系的开始,以及对 Silicon Labs 硬件平台卓越性的投资。本文旨在介绍 Ezurio 的 Lyra 系列产品特点、我们的硬件版本提供的功能、公司能力,以及我们为开发人员提供的逐步支持,包括设计、规划、集成、测试以及最终上市。

 

我们是谁:简化无线连接

Ezurio 是一家全球性公司,拥有广泛的能力和支持服务,公司的首要目标为:让开发人员和原始设备制造商的无线设计更简单、更高效。我们的团队涵盖产品设计和制造流程的每个阶段:从开始的硬件和 RF 设计;从固件到应用程序开发和 SaaS 的软件开发;专门的 EMC 测试和 RF 测试团队,以帮助原始设备制造商进行无线性能和合规性/认证测试;支持和 FAE 遍布全球,直接与您的工程师对接,并在问题出现之前进行预测;制造和可用性,帮助您在世界各地扩展和部署设计。

 

Lyra 系列 – 将 Silicon Labs 硬件与我们全面的软件及服务相结合

Ezurio 的 Lyra 系列具有 EFR32BG22 SoC 的所有硬件特性与功能,并与 Silicon Labs 现在提供的硬件兼容。Lyra P 和 Lyra S 将 Silicon Labs 的硬件、软件及工具产品的所有优势与 Ezurio 的增值应用软件、服务、认证及支持功能相结合。这种无缝的合作伙伴关系为客户提供了多种软件开发选项,适合其支持蓝牙 LE 的产品开发中的资源和技能集合。Lyra 系列包括小封装 PCB 模块以及超紧凑 SIP 选项,可满足任何主机板的空间占用需求。Silicon Labs 和 Ezurio 将共同降低您的总体拥有成本、设计复杂性和风险,同时确保您的下一项支持蓝牙 LE 的物联网设计能够以最快的速度上市。

  • 真正的工业操作范围 - 针对所使用的每个组件,经过最高工业温度范围为 -40 ºC 至 +105 ºC 的设计和认证。
  • 全球认证 - 广泛:获得 FCC、ISED、EU、UKCA、MIC、KC 和 Bluetooth SIG 等多项模块化认证。
  • 电池供电物联网的低功耗操作 -智能电源方案、深度睡眠模式和低功耗,即使使用电池也能实现长效物联网解决方案。
  • EFR32BG22 上的安全功能 - 安全启动、ARM TrustZone、硬件加密加速。
  • 预认证天线产品 - 预测试和认证的内部天线,可与 Lyra S SIP 模块配合使用。

三种软件产品帮助您发展

Ezurio 旨在为新客户推出 Lyra 系列(以及 EFR32BG22 芯片组),并为 Silicon Labs 模块的现有客户提供支持选项。考虑到这一点,我们提供三种软件开发选项,以满足现有开发需求,并将简单易用的 AT 命令集引入至新的硬件平台:

  • AT 命令集 - 功能齐全且可扩展,经过 5 年以上的验证。可以最简单的方式实现所有关键无线 Xpress 功能。
  • 无线 Xpress - 在当前版本中冻结,此选项可为现有 Silicon Labs 客户提供升级路径。支持 FOTA 安全固件,适用于 iOS/Android 的 Xpress 命令 API。
  • C 代码开发 - 通过 Silicon Labs SDK 和工具链进行全面软件开发。使用 Simplicity Studio IDE 实现 Silicon Labs 硬件与软件的全部功能。

了解更多关于 Lyra 系列的信息

Lyra 系列目前正在开发中,计划于 2022 年第三季度发布。同时,请访问我们的 Lyra 系列产品页面,了解有关硬件规格、功能、当前可用硬件文档等更多信息。Lyra S 和 Lyra P 开发套件是为您的无线设计执行原型设计的可靠、灵活途径。Lyra DVK 支持我们的全系列固件开发选项,并展示了 Lyra 模块的全部功能,可降低设计复杂性和风险,并确保您的蓝牙 LE 物联网设计能够以最快的速度上市。

请访问 ezurio.com/lyra-series 了解更多详情。

类别:
Florian Baumgartl
Florian Baumgartl
现场应用工程师 | Ezurio
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software