Canvas 软件套件新品:Lyra 24 系列,采用 Silicon Labs BG24 SoC

2024 年 4 月 4 日 | Jonathan Kaye | 阅读本文需要 2 分钟

我们的 Canvas 软件套件以直观的桌面/移动工具和样品应用作为后盾,能够支持您使用嵌入式 Python 脚本,简单快速地构建蓝牙 LE 应用。


我们的产品阵容逐渐壮大:Canvas 软件套件中的 Lyra 24

Lyra 24 系列是我们基于 Silicon Labs EFR32BG24 蓝牙 SoC 推出的新款蓝牙产品之一,是一款专为尖端蓝牙应用设计的顶级蓝牙模块。该模块具有强大的板载 ARM Cortex-M33 MCU、对外围设备接口的长久支持、-40°C 到 +105°C 的更大工业温度范围,以及 AoA/AoD 和蓝牙 LE 网状网络等高级功能。该模块是迄今为止我们最先进的蓝牙模块之一。

现在,Lyra 24 系列即将获得 Canvas 软件套件的支持,从而实现重要的功能升级。Canvas 软件套件支持采用我们基于 MCU 的各种无线产品实现快速嵌入式开发。跨芯片组中间件、使用方便的无线 API、模块内脚本,以及直观的桌面/移动工具,均可用于大幅简化嵌入式开发工作。

Canvas 软件套件为开发人员提供了一个更简单、更强大、基于 MicroPython 的平台,用于为基于 MCU 的模块开发应用,并在 Canvas 支持的所有设备上部署这些应用。它提供了一种简单的方法,在熟悉的 Python 中开发完成后,即可部署到我们支持 Canvas 的模块中。

这意味着功能已然非常强大的 Lyra 24 模块获得了这些工具的额外加成,这些工具借助基于 Python 的嵌入式脚本取代无数行 C 代码,从而快速启动您的产品开发。这些工具提供易于自定义的样品应用,帮助您在几天(而不是几个月)之内构建应用。此外,您还将获得桌面和移动工具,从而能够直接在我们的评估套件上进行开发,还能通过蓝牙 LE 配置和推送 Python 脚本更新。


样品应用 #1 – 温度和湿度传感

Lyra 24P 开发套件提供的第一个样品应用是我们的温度和湿度传感试用。结合 MikroE Temp&Hum 4 click 模块,我们的 Canvas 样品应用可轻松实现温度和湿度传感应用的原型设计。

稍后,只需将 Canvas 固件安装到 Lyra 24P 开发套件中,加载样品应用,即可开始从 MikroE click 模块上的传感器收集数据,并通过蓝牙 LE 进行无线传输!Canvas 样品应用可以处理与传感器直接进行的通信和数据格式化。该应用通过 I2C 接口采集 Lyra 24P DVK 上的温度和湿度数据,所有处理和通信均在 Lyra 24P 模块上就地执行。

与所有样品一样,这只是一个开始。Canvas 软件套件旨在将这些样品应用引入我们产品组合中的多个产品,与基于 Python 的通用脚本语言以及嵌入式固件和中间件交叉兼容,以便于在多种硬件产品之间轻松移植应用。


借助 Canvas 和 Lyra 24,让您的嵌入式开发更进一步

Canvas 使用熟悉的基于 Python 的语言、熟悉的编辑器(例如 VS 代码、桌面和移动应用),以及无线更新和设备配置,前所未有地简化了我们的产品组合的评估。这就将开发工作的前十步转变为现成操作,从而让您可以专心处理自己的应用,并利用无线连接来增加您的核心业务价值。

Lyra 24 系列是我们无线产品组合中首批原生集成到 Canvas 的众多产品之一。将来,我们会继续增加针对更多产品的支持,并将这些支持列入我们的 Canvas 硬件支持页面。其他产品包括 Sera NX040 DVK、BL654 DVK、BL654 USB 适配器、Sentrius™ BT510 传感器和 Sentrius™ BT610 传感器。我们将继续为我们产品组合中的产品推出 Canvas 支持,从而为客户创造重大价值,提供样品应用和工具,帮助产品比以往更快、更灵活地推向市场。

了解有关 Canvas 软件套件的更多信息。

类别:
Jonathan Kaye
Jonathan Kaye
产品管理和营销副总裁 | Ezurio
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software