Matter 1.0 现已发布 - 现实符合期望吗?
本周,连接标准联盟 (CSA) 宣布发布 Matter 1.0,这是专为解决智能家居内设备互操作性问题而开发的应用层协议。自 2019 年 12 月公布以来,Matter(当时称为 Project CHIP)便吸引了设备制造商的注意,因为它有可能帮助消费者克服采用智能连接设备的主要约束问题之一,即不同制造商的设备无法协同工作。但是,Matter 在我们行业如雷贯耳的另一个原因要归咎于推动该协议的公司和品牌。Amazon、Google、Apple 和 Samsung SmartThings 等在智能家居领域内颇具影响力的诸多公司与 Silicon Labs 携手合作,共同推动 Matter 向前发展,齐心提供解决方案来应对分散的智能家居市场。
Silicon Labs 是 CSA 的成员,也是 Matter 的主要代码贡献者之一,我们一直走在推动 Matter 演进的前沿,并已成为提供 Matter 设备、边界路由器和桥接器的一站式平台,因此开发人员可以轻松将 Matter 桥接到 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和 Z-Wave 等其他物联网开发平台中,同时利用各种硬件和工具方面的经验,包括我们的 Unify SDK、Gecko SDK 和 Simplicity Studio。在上个月举行的 Works With 2022 大会中,Matter 是一个重要的主题,您可以根据需要访问所有的 Matter 技术会议。
近三年以来,我们一直在尝试统一物联网(使用 Matter 协议),现在规范已正式发布,是时候衡量现实是否与预期相匹配了。
对消费者来说,互操作性是什么样的
Matter 的旗舰功能一直是简化消费者的生活。跨设备、生态系统和品牌的互操作性使得将新设备引入智能家居环境变得更容易,而后者能与其他设备一起发挥作用。实现这一目标的现实方式之一是减少控制智能家居设备所需的应用程序数量。目前借助虚拟助手已经实现了一些整合。例如,您可以通过 Amazon Alexa 或 Google Nest 控制您的灯光、恒温器、电视和其他设备,而无需依赖应用程序。这就是大多数消费者希望从其互联设备上获得的体验 - 消费者在家时能进行简单的响应式交互。并非每个设备或生态系统都需要针对 Matter 而使用应用程序,Matter 能够帮助用户减少应用程序的数量,因为其在任何生态系统中均可运行。用户不再需要特定于设备或生态系统的应用程序。因此,如果您的智能家居网络包括 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 设备,您可以将控制所有设备所需的应用程序数量从三个减少到一个。
设备制造商仍然致力于提供与众不同的产品,Matter 将消除所需的应用程序数量,从而在现实中实现期望。可能仍然需要使用制造商的应用程序来充分利用设备的功能。例如,智能灯泡可能有一些可通过数字助理或 Matter 控制的设置,但同时也具有需要设备的应用程序才能访问的高级设置。随着时间的推移,设备制造商会逐渐了解互操作性和易用性带来的好处,而此类功能可能会并入 Matter 标准之中。因此,虽然 Matter 将减少为高效设置和运行智能家居所需的应用程序数量,但最后不太可能变成由单个应用程序来控制所有的设备。
桥接在 Matter 中的重要作用
简便性和易用性一直是制造商愿意采用 Matter 协议的重要原因。首先,促使这些品牌齐心解决问题的一大原因便是他们意识到了碎片化问题,对于许多消费者来说,这意味着智能家居根本无法发挥作用。然而,如果 Matter 成功地让买家愿意购买和设置新产品,但却无法让已经拥有很多设备的客户调整现有设备,那么 Matter 就无法真正实现其承诺。有大量的现有设备已经采用了 Zigbee、Z-Wave 和其他无线物联网协议,桥接将成为将 Matter 连接到这些设备以集成技术,并将现有传感器网络桥接到 Matter 网络的重要方面。绝大多数现有设备不会迁移到 Matter。然而,他们将能够通过桥接与 Matter 网络通信。很多物联网制造商都已在着手准备升级现有的网关,从而支持 Matter 桥接,还将引入新产品来支持现有、已部署的 Zigbee/Z-Wave 产品以及新型 Matter 产品。
Matter 旨在简化一切,而不是使其愈加复杂
Matter 1.0 是多年来备受期待的技术之一,它得到了一些明智之士的支持,他们对智能家居的可能性有着非常成熟的想法。但重要的是要记住,普通消费者仅对基本功能感兴趣。灯亮了吗?屋子够暖和吗?警报设置好了吗?消费者在考虑购买智能家居设备时,他们面临的问题之一是该设备是否能与他们所选择的生态系统协同使用。但是,如果生态系统能在其基础设施中支持 Matter,这将显著降低设备制造商和用户使用设备的复杂性。开发人员不再需要为多个生态系统进行设计,消费者可以放心地知道他们手头的设备将以其期望的方式开箱即可使用。
我们对 Matter 1.0 期待已久,我们很高兴它终于成功上线。但这仅仅是一个开始。
如需了解有关 Matter 的更多信息,请访问 silabs.com/matter,或观看小组讨论“Matter 时代即将到来”。有何更新?Works with 2022 大会的小组讨论“Matter 时代即将到来”。