Matter 1.1:面向开发人员和设备的增强功能

2023 年 5 月 19 日 | Rob Alexander | 阅读本文需要 1 分钟

连接标准联盟 (Connectivity Standards Alliance) 于今日发布了 Matter 1.1 版本,这是 Matter 协议在 2022 年秋季发布后的首组更新。Matter 工作组 (WG) 计划每年两次定期发布 Matter 新版本,旨在为开发人员提供增强功能,同时改进用户体验。

Matter 1.1 增强了对间歇性互联设备 (ICD) 类别下许多智能家居产品的支持。ICD 有时被称作“睡眠设备”,其通常为传感器、门锁和开关等电池供电设备,它们通过无线网络进行连接,并且需要节省电力以实现最佳的运行状态和使用寿命。ICD 并非总是保持连接,而是旨在定期进行消耗电力的“唤醒”和连接。

利用 Matter 1.1,设备可在与父设备交互前保持更长时间休眠,而无需重新连接至网络。增长休眠时间而减少交互,可节省电力并延长电池寿命,使设备的休眠周期更接近 Zigbee 和蓝牙设备。

Zigbee、蓝牙和 Matter over Thread 均依赖于同一芯片组,但在应用层上存在差异,这会影响设备的可休眠时长,进而影响电池的续航时间。除了在电池方面带来改进外,Matter 1.1 还可减少设备断开连接的可能性,从而避免某人或平台希望与设备交互时获得不佳的用户体验。

Matter 协议遵循安全至上核心原则,因此,Matter 工作组寻求在高安全性标准与消费者对产品的期望(包括对电池寿命 [其受唤醒周期影响] 的期望)之间取得平衡。Silicon Labs 将在技术讲座系列期间深入探讨“Matter 安全性”以及增强的 Secure Vault 产品;诚邀您注册参加 6 月 1 日举行的“Matter 安全性”会议。您还可按需查看我们的所有技术讲座。如需获取详情和最新动态,请查看已在 Silicon Labs 的 GitHub 页面上发布的 Matter 1.1

Silicon Labs 是 Matter 规范更新的主要贡献者,我们广泛的无线专业知识涵盖楼宇自动化智能家居工业物联网以及其他应用领域,旨在连接各种网络和设备,而无论底层网络协议如何。

Rob Alexander
Rob Alexander
首席产品经理,Matter
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software