Silicon Labs 能源转型背后的物联网解决方案

2024 年 2 月 2 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 3 分钟

面对快速变暖的气候和减少温室气体排放的迫切呼声,我们创造和使用电力的方式已经成为重中之重。能源生产、传输和消耗系统被称为“电网”,正在经过重新构想,来自各行各业的创新者迎接挑战,为“能源转型”做出贡献。

包括政府、公用事业公司和气候技术公司在内的重要参与者已经将物联网确定为能源转型中不可或缺的工具。通过利用无线连接以及人工智能、机器学习 (AI/ML) 等新兴技术来建造智能城市,效率得到了提升,能源使用有所减少,电网压力得到缓解,消费者成本因此降低。智能城市生态系统从使用独立的产品转向互连的产品系统。

作为物联网领域的行业翘楚,Silicon Labs 长久以来享有盛誉,对于任何开发基于连接性的数字智能城市和能效解决方案的公司而言,都是宝贵的资产。

 

Silicon Labs 在能源转型解决方案中的作用

Silicon Labs 为设计旨在改善我们世界和生活的产品的物联网开发人员创建硬件、软件和解决方案。凭借多样化的片上系统 (SoC)、所有主要和次要物联网标准和协议方面的专业知识,以及至高的质量和安全标准,我们为正在重塑能源管理、电气化和分销的变革者提供支持。

我们最近发布了 Silicon Labs FG25 1 GHz 以下无线 SoC,这证明了我们在该领域的优势,该系统具有更快的处理速度、更大的内存和专为智能电表和楼宇自动化等智能城市应用设计的内置长距离发射器。SoC 配备多种调制方案,包括多速率 OFDM、FSK 和 O-QPSK,可促进高效数据传输和与其他智能设备的互操作性,同时防止在较高频带上运行的设备产生干扰,使其成为在密集、“嘈杂”环境中使用的理想选择。该系统还获得了 Wi-SUN FAN(无线智能泛在网络,现场局域网)认证,使其成为推动未来城市技术部署的物联网开发人员永不过时的选择。

 

Silicon Labs 物联网解决方案对现实世界能源网的影响

FG25 芯片产品家族已经在现实世界的城市基础设施中进行测试,并已被证明是真正的规则改变者。

自 2014 年以来,日本一直在以提供适应力的名义更新其能源网。Wi-SUN 作为智能城市发展的关键推动因素,已在日本大规模部署,随着该国努力实现到 2024 年将 80% 的传统电表替换为智能电表的目标,这一势头正在加快。Nagano Japan Radio Co.,Ltd. 是众多参与日本这一雄心勃勃的能源转型目标的公司之一,一直在开发智能电表和相关基础设施模块,以支持这一目标。FG251 GHz 以下的 SoC 是该企业自然而然的硬件选择,因为这些系统具有 Wi-SUN 兼容性、高性能速度和 Silicon Labs 标志性的 Secure Vault™ 防护系统技术中包含的卓越安全功能。Nagano Japan Radio Co. Ltd. 使用 FG25 SoC 智能电表硬件解决方案确保了轻松实现大规模部署、始终如一的高质量服务和普遍受保护的数据。

印度制定了类似的智能电表目标,即到 2026 年将 2.5 亿个常规电表替换为智能电表,以消除该国能源系统的低效问题并防止能源盗窃。CyanConnode 是窄频带网状网络领域的全球翘楚,曾使用 Silicon Labs FG25 1 GHz 以下 SoC 和 FAN 认证的 Wi-SUN 协议栈为实现这一目标而提供支持。与 Silicon Labs 合作,而不是继续使用专有硬件和软件,使 CyanConnode 得以投入更多时间和资源来开发强大可靠的网状网络,同时仍然为客户提供高质量、低延迟、能够经受时间考验的安全的产品。

Landis+GYR 是一家堪称行业标杆的能源管理公司,也是 Silicon Labs 的长期合作伙伴,在为其公用事业客户开发兼容 Wi-SUN 的解决方案时使用了 FG25 系列。随着 Wi-SUN 的使用日益普遍,使用 Silicon Labs SoC 已为其客户实现未来成功奠定了基础。FG25 SoC 与 Landis+GYR 过去使用的专有软件同时兼容,其尺寸规格与公司以前生产的模块中所使用的 FG12 SoC 相同,可确保向后兼容,这意味着能够兼顾所有客户。我们与 Landis+GYR 的长期合作使 Silicon Labs 能够在 Landis+GYR 所服务的市场全面支持可靠、可持续的资源管理。我们很高兴能持续突破可能性的界限,为我们的合作伙伴及其客户提供不断改进的能源解决方案。

 

Silicon Labs,创新推动能源转型

为满足改变集体能源习惯的迫切需求,Silicon Labs 致力于为那些推动智能城市、智能电网和电气化技术开发和部署的远见卓识者提供支持。我们正在设计可靠、安全和适应性强的硬件和软件解决方案,并与任务驱动的物联网创新者建立富有成效的合作伙伴关系,以加快能源使用和消耗领域变革的速度和效率。如此,Silicon Labs 决心实现由智能城市打造的美好未来。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software