利用 Wirepas 扩展工业网状网络解决方案

2023 年 5 月 9 日 | Diana Varga | 阅读本文需要 2 分钟

智能计量楼宇自动化应用,无线连接由大规模的实施组成。所有垂直行业都需要完整的、可在数分钟内快速有效工作和扩展的生产级解决方案,这意味着需要大量以安全可靠方式连接的设备。这个数字量有多大?单一网络中可能有多达 40 亿台设备。然而,通过多个网关和多跳操作,Wirepas 可实现网络的无限增长。多年来,Wirepas 凭借其物联网网络协议软件而崭露头角,这些软件可用于连接、定位和识别建筑、工业环境和物流中的传感器、信标、资产、机器和仪表。

Silicon Labs 和 Wirepas 已针对一系列工业应用和用例建立了战略合作伙伴关系和生态系统,许多高密度、长距离网状网络也因此得以在严苛的无线电环境中运行。如今,这正在扩展为用于智能计量、资产跟踪和楼宇自动化的新型解决方案

 

到 2026 年,高级计量基础设施 (AMI) 解决方案将驱动 2.5 亿台智能电表

计费不准确、流程漫长甚至于篡改电表,可能会使传统电表产生各种收入流失。为了加强电力部门的供应基础设施,印度已开始着手大型项目,通过在未来 3-5 年将 2.5 亿台传统电表升级为智能电表来解决这一问题。这一举措不仅会为电力企业带来明显的经济效益,用户还可以重新掌控并清楚地了解他们的用电情况。

随着项目进度的加快,Silicon Labs 将与 Wirepas 携手合作,以提供完整的高级计量基础设施 (AMI) 解决方案,其中包含适合此项工作的连接套件配置文件。Silicon Labs 的 EFR32FG23 1 GHz 以下 SoC 搭配 Wirepas Mesh 865-868 MHz 配置文件,成功地形成了单一网状网络。根据当地法规,1 GHz以下配置文件旨在为广泛使用的 ISM 频段中的主电源供电设备实现可靠的长距离无线连接。

Silicon Labs 的 EFR32FG23 1 GHz 以下 SoC 可提供 1 英里以上无线覆盖范围,且能效高,同时具有 PSA Certified  3 级安全性。

 

针对楼宇自动化的分散式网状网络连接

从办公区域到酒店住宿,每个智能建筑都有不同的连接需求,以优化效率、舒适性、用户体验和安全性。设施经理通过连接核心能源系统,可实时监控居用者的健康状况,准确识别高能耗区域,并有效缓解代价高昂的能量泄漏。为了确保租户的舒适性,通过注册使用数据和入住率,捕获的不仅仅是室内温度数据、湿度水平或空气质量等指标。只有全面了解各建筑系统和关键设备,才能延长建筑寿命、降低维护成本。

多层建筑在添加、移除和更新已连接节点方面需要全新的灵活性。EFR32MG24 多协议无线 SoC 搭配 Wirepas 可连接整栋建筑,为住户提供顺畅、美妙的体验,同时建筑管理公司还能够扩展到更大网络,并提供更多服务。使用超低功耗节点的用例包括入住率传感、资产跟踪以及室内寻路等。

 

打造强大的工业网状网络

Silicon Labs 楼宇自动化高级产品经理 Mark Beecham 表示:“在楼宇自动化市场以及包括简易漏水检测器、楼宇门禁系统、全屋控制器等在内的用例中,EFR32MG24 搭配 Wirepas 可连接整栋建筑。

MG24 专为针对 Zigbee、OpenThread 和 Matter 协议的智能物联网设备而设计,功能包括 2.4 GHz 无线电、低功耗、1.5 MB 闪存以及 256 kB RAM。Wirepas 销售主管 Jani Vehkalahti 表示:“领先的楼宇管理系统公司已做出选择,客户可通过一个 SDK 将其设计从 BG21 升级到 MG24,且软件方面的工作量会尽可能减少。”

Silicon Labs 结合 Wirepas 可提供完全自主且不会失效的自配置网络,从而支持主电源和电池供电设备。

Diana Varga
Diana Varga
物联网营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software