Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 和 Silicon Labs EFR32MG24:适用于物联网应用的强大组合

2024 年 3 月 1 日 | Chad Steider | 阅读本文需要 2 分钟

随着支持 EFR32MG24 (MG24) 无线 SoC 产品家族的 Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件发布,Wirepas 和 Silicon Labs 的合作伙伴关系更上一层楼。开发人员得以藉此创建可在单芯片上处理 Wirepas Mesh 协议栈和应用程序代码的 Wirepas Mesh 节点,同时提供低功耗、高性能和强大的安全性。

 

为什么 MG24 无线 SoC 有益于 Wirepas Mesh 设备?

MG24 是一种多内核、单芯片解决方案,具有 Cortex M33 应用内核和用于无线电和安全子系统的专用 Cortex M0+ 内核。多内核体系结构搭配高达 1.5MB 的可用闪存,使得 MG24 几乎适合任何应用。与其他受支持的设备相比,MG24 还具有更好的低功耗性能,延长了 Wirepas Mesh 设备的电池寿命,并为 Wirepas 生态系统提供了新的用例。

MG24 还集成了 Silicon Labs Secure Vault™,可提供先进的加密加速器,以及 DPA 对策、防篡改和安全密钥管理等功能。这些功能可保护数据和设备,防范本地和远程攻击。Secure VaultTM 完善了 Wirepas 协议栈的协议安全性,使这一组合成为市场上最安全的解决方案之一。

 

Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 有哪些优势?

Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 是 Wirepas Mesh 协议栈的最新版本,它是一种用于物联网应用的去中心化、可扩展、可靠的网状网络协议。Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 为 MG24 提供众多优势,例如:

  • 强大的可扩展性:每个网络支持多达 40 亿个节点,同一个区域内可有多个网络共存,而互不干扰。
  • 卓越的可靠性:处理节点移动性、节点故障和环境变化等动态网络状况,并自动优化网络性能和路由。
  • 易于使用:内置配置、无线更新 (OTAP)、安全和网络诊断。

 

Wirepas Mesh 和 MG24 无线 SoC 有哪些用例?

借助 MG24,开发人员可以充分发挥 Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 的价值,同时享受 Silicon Labs EFR 平台的优势。若要创建能够满足当今和未来应用需求的 Wirepas Mesh 节点,MG24 正是开发人员的理想选择。Wirepas Mesh 和 MG24 组合出现的一些用例包括:

  • 智能建筑:Wirepas Mesh 和 MG24 可用于商业建筑中的安全、应急照明和人员检测等应用。它们有着无与伦比的便利性,可在建筑物中任意位置安装各种传感器并使其无缝连接到网络。要了解有关此类应用的更多信息,请查看 INGY 如何通过 Wirepas 和 Silicon Labs 增强智能照明控制的案例研究。
  • 仓库库存和资产跟踪:Wirepas Mesh 和 Silicon Labs 还可用于仓库库存和资产跟踪应用。通过使用 MG22 和 MG24 设备组合,开发人员获得了理想的设备组合,既有跟踪所需的超低功耗设备,也有基于 MG24 的自动化件全功能设备。这种平台化方法允许开发人员专注于其最终应用,而无需就每种设备类型学习新的工具集。MG22 和 MG24 之间的通用安全体系结构还允许他们跨越不同设备维护通用安全方案,而不必基于底层芯片组修改安全方案。

 

如何开始创建 Wirepas Mesh 节点?

如果您有兴趣使用 MG24 创建 Wirepas Mesh 节点,可以按照以下步骤开始:

  • 从 Silicon Labs 获取 EFR32MG24 无线入门套件,其中包括两个 MG24 无线电板、两个主板和一个调试适配器。
  • 从 Wirepas 获取 Wirepas Mesh 许可证,包括 Wirepas Mesh 协议栈、Wirepas 网络工具和 Wirepas Mesh SDK。
  • 按照 Wirepas 的入门指南操作,按照其指导在 MG24 设备上完成 Wirepas Mesh 协议栈的安装、配置和测试。

我们希望您喜欢 Wirepas Mesh 2.4 GHz 固件 v5.4 和 Silicon Labs EFR32MG24 的强大组合;期待看到您使用它们所做的创作。如果您有任何问题或反馈意见,请随时通过 support@wirepas.comsupport@silabs.com 联系我们。祝您编程愉快!

Chad Steider
Chad Steider
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software