在 2023 国际嵌入式系统展绘制互联的未来世界

2023 年 3 月 31 日 | Caitlyn Shen | 阅读本文需要 5 分钟

开幕式主题演讲、10 场分会、5 场演示(穿插着合作伙伴展位和会议)、133 场会议和面向成千位来访嘉宾的展位……您可以说 Silicon Labs 确实在国际嵌入式系统展 2023 中发挥了“嵌入式”的重要作用。

我们的会议涵盖各种各样的主题,从智能家居行业最热门的话题 Matter,到将改变我们看待连接方式的技术,如 Wi-SUN,还有长距离网络和机器学习。在开场主题演讲中,我们有机会绘制互联未来世界的蓝图:物联网无处不在,因此要将嵌入式技术和云技术统一起来。

幸运的是,我在国际嵌入式系统展 2023 期间亲历了 Silicon Labs 的所有活动。和我一起,我将带您根据日期进行回顾。

 

第 1 天:与首席技术官 Daniel Cooley 共同绘制互联的未来世界

 

在为主题演讲做准备时,Daniel 咨询了许多专家并查看了大量的重要研究材料,并就物联网需要发挥其全部潜力的方面总结了几个关键要点,包括:

  • 物联网连接无处不在,互联节点仅会在互联的未来世界中发展。物联网增长的下一步是统一嵌入式技术和云技术。
  • 一旦您需要连接并处理更多的设备,产品就会变得更有价值,从而产品也拥有全新的使命。围绕人们构建的信息技术正在转为围绕互联设备构建的运营技术。
  • 如果我们能够加速软件开发、保护产品、连接产品和云团队、更多地参与监管流程,并授权数据治理,我们就走上了绘制互联未来世界的正确道路。

请点击此处,查看 Daniel 的完整主题演讲。在 Daniel 的主题演讲之后,我们便将目光转向展览楼层。

 

Ross Sabolcik 工业和商业物联网高级副总裁兼总经理在 SensiML 展位观看 MG24 智能锁演示

 

 

与业务开发高级工程师 Jake Wood 合作进行 Amazon Sidewalk 直播

 

Jake 加入 AWS IoT Builders 直播间,讨论了 Amazon Sidewalk 以及开发人员如何使用 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 开始构建 Amazon Sidewalk 设备。点击这里观看直播

 

第 2 日:与应用培训经理 Martin Looker 一道,了解如何构建 Matter over Thread 设备

 

在课堂上,学员分为四组,他们使用 MG24 来进行 Matter over Thread 智能照明演示。每个人都进展顺利,我们对此非常骄傲!

 

营销总监 Mikko Savolainen 讲解蓝牙网状网络 1.1 对于无线网状网络的功能和优势

 

Mikko 谈到了蓝牙网状网络 1.1(蓝牙 SIG 网状网络标准最新版本)以及它如何引入大量新功能来解决大型商用网络的需求和挑战。以下是他对设备固件更新的看法:“我们的客户分享道,他们通常需要亲自待一小时,才能从智能手机上看到更新,这成本太高了。借助分配器功能,他们不用亲自到场,便可远程检查固件更新。”

 

如何与产品营销高级经理 Edward Pawlak 一起使用 Wi-SUN 设计智慧城市应用

 

这是一个以计量为主题的 Wi-SUN 会议,旨在了解 Wi-SUN 的功能以及它与智慧城市空间中当前其他标准的关系。Ed 详细介绍了特定的 Wi-SUN 应用,并说道:“Wi-SUN 确实适用于任何需要较多节点数的行业。我们可以在停车场看到它,特别是大量的电动汽车在充电时。为了获得良好的通讯范围,1 GHz 以下技术和 Wi-SUN 需要良好地运作。”

 

与产品经理 András Gnandt 一起使用 Mioty 打造智慧城市基础设施

 

mioty 的目标应用是使用传感器设备的超低功耗应用,例如电池供电的智能计量、环境/工业监测和农业。Andras 讨论了 LPWAN 在能源收集、低功耗应用等中的作用。

 

AI/ML Wireless 物联网高级产品经理 Tamas Daranyi 介绍 TinyML 应用 - 机器学习如何改善智能家居产品的用户体验和安全性

 

Tamas 谈到了使用机器学习来识别签名,例如针对门锁或安全中心/面板进行指纹检测/读取,并结合通用通信协议,从而增强用户体验和家庭安全性。

Tamas 介绍的关键要点:TinyML 正快速增长,并且市场对智能解决方案的需求也在日益增长 - 在效率、紧凑性以及物联网通信和传感器节点成本等方面。包含适当硬件和软件、集成无线通信、机器学习应用和业务应用的无线 SoC 将帮助设备制造商快速进入市场。

 

解决方案高级架构师 Nicola Wrachien 介绍一次性医疗器械 - 电源管理、蓝牙低功耗和芯片级加密的设计原则

 

本次会议讨论了蓝牙低功耗片上系统 (SoC) 技术和芯片级加密技术,这些技术最终可以使一次性医疗器械实现全球大规模生产。在一次性医疗器械的安全性和硬件加速方面,Nicola 指出:“一次性医疗器械的安全性不能打折扣。数据必须加密,而固件必须经过身份验证。硬件加速器是必须的。”

 

嵌入式获奖者:AITAD 和 Silicon Labs

 

由于我们的红外淋浴监控解决方案的出色表现,AITAD GmbH 和我们的 MG24 SoC 在 AI 类别中获得了国际嵌入式系统展的认可。我们很自豪能与 AITAD GmbH 合作,为人员检测提供安全的无线解决方案,您可以在即将到来的 Talking IoT 活动中了解有关此合作伙伴关系的更多信息。

我们的 SiWx917低功耗蓝牙和 Wi-Fi 6 组合 SoC 也是嵌入式奖的入围者。既然我们谈到了奖项,我们很高兴能告知大家,我们荣幸地获得了两项嵌入式计算设计奖!一项为 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 所斩获,另一项为 SiWx917 所获。

 

第 3 日

CoreTigo 和高级系统工程师 Roland Gémesi 为大家介绍:IO-Link Wireless - 实现更快、更灵活机器的关键

 

Roland 和 CoreTigo 首席战略和营销官 Gabi Daniely 讨论了 IO-Link Wireless 的应用,以及芯片如何帮助 IO-Link Wireless 满足对可靠性、延迟和可扩展性的严苛要求。

Roland 介绍的关键要点:IO-Link 无线通信标准使得无线闭环运动控制器应用程序成为可能。

 

高级业务开发工程师 Jake Wood 介绍:通过全新长距离和漫游网络技术,保护资源受限设备免受所暴露的新型攻击向量

 

Jake 谈到了长距离漫游物联网网络的日益普及、设备安全性对这些网络的影响,以及 EFR 的技术如何减轻这些风险。针对于长距离漫游网络,Jake 表示:“Amazon Sidewalk、Wi-SUN、Z-Wave Long Range 正在被广泛采用,这开辟了新的机会,同时也带来了更多的风险。 

 

物联网安全产品经理 Rohit Ravichandran 介绍:Matter Security - 如何构建强大的设备级安全解决方案,来补充 Thread 和 Wi-Fi 协议的安全性 

 

在本次会议中,Rohit 描述了强大设备安全解决方案的八个组成部分,包括可信密钥注入、安全密钥管理、安全启动、可信执行环境 (TEE)、软件安全强化、安全调试、防篡改以及物理上不可克隆功能 (PUF)。他介绍的关键要点是:“遵循安全解决方案的八个组成部分,您将能够满足 Matter 规格 1.0 中最关键的安全要求,从而确保安全的智能家居环境。” 

 

Arm、Tuya 和高级系统工程师 Josh Norem 介绍:提供可互操作和安全智能家居连接之最佳实践

 

我们与合作伙伴 Arm 和 Tuya 再次相聚,详细讨论了最佳实践,并演示了连接 Matter 认证设备是有多么地简单,以及如何在 Matter 部署中检测和缓解安全攻击。Tuya、Silicon Labs 和 Arm 一直在合作实施端到端 PSA(平台安全架构)认证 Matter 协议栈,分别利用 Arm 的硬件信任根、Silicon Labs Secure Vault 技术以及 Tuya IoT PaaS(其以数据保护为核心),创建完整的设备到云安全系统。

 

 

我们就这样快速回顾了 10 场不同的会议、主题演讲,以及大厅各处的合作伙伴展位!在国际嵌入式系统展 2023 中,我们大饱眼福,拓宽了眼界。希望您能从中一窥我所见到的场景,并了解 Silicon Labs 专业知识的多样化程度。期待我们在 2024 年 10 月奥斯汀的国际嵌入式系统展上与您相见!

Caitlyn Shen
Caitlyn Shen
沟通专员 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software