2023 年 CES 凸显生态系统在物联网开发中的重要性

2023 年 1 月 12 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 4 分钟

Silicon Labs 自 2020 年以来首次重新参展今年的 CES,明确了物联网正在快速创新这一趋势。设备制造商、生态系统供应商和组件技术供应商携手推动行业向前发展,推出各种令人炫目的产品,其中有的产品已经上市,有的则即将上市。在现场看到这些创新产品让人深受鼓舞,其中许多都是由 Silicon Labs 的客户推出的。

 

Matter 成为焦点

对于任何为智能家居或工商业应用开发智能设备的人而言,看到 Matter 成为焦点并不会感到奇怪。自 2019 年宣布以来,Matter 一直是业内最受期待的发展之一,随着首套规范在 11 月推出,人们更加期待 Matter 认证产品将带来哪些创新。

我们的合作伙伴 LEEDARSON(2020 年 CES 创新奖获得者)开发了从传感器和摄像头到智能电器的各种物联网设备,他们在很多产品中都采用了 Matter 技术。LEEDARSON 展台侧重展示该公司对 Matter 采取的“全盘接纳”方法,并展示了一系列 Matter 认证产品,其中的大多数采用了 Silicon Labs 产品,包括专为支持 Matter 标准而设计的 MG24 SoC。阅读我们的案例研究,以详细了解 LEEDARSON 如何为其 Matter 平台选择了 MG24。

 

LEEDARSON 在 CES 上展示了包括各种 Matter 认证产品在内的各类产品,包括开关、插头、恒温器控件和安全设备。

 

Nanoleaf 是另一家为消费者带来尖端互联照明产品的公司。今年,该公司推出了全新 Matter 认证智能照明产品(包括一款 4D TV Smarter Kit,可将电视与智能照明同步),并被评为 2023 年 CES 最佳展商。

 

Nanoleaf 通过打造可定制的照明体验来改善家庭娱乐系统,从而培养了一批忠实客户。

 

Schneider Electric 推出了 Schneider Home,其设计旨在实现开放性和互操作性,因此消费者可以结合适当的解决方案而无需考虑供应商是谁,从而提高节能效率。该公司还宣布为其屡获殊荣的智能家居能源平台 Wiser 推出了全新功能,该平台采用了 Silicon Labs 的 MG24

Schneider Electric 的智能家居能源平台 Wiser 采用了 Matter,可让房主更好地控制能源使用。

 

Tuya Smart 在其无代码物联网开发平台上拥有超过 510,000 名注册开发人员。该公司在展会期间举办了 Tuya Day,活动中 Silicon Labs 的 Rob Alexander 参加了由 Tuya 联合创始人兼首席运营官 Alex Yang 主持的专题小组讨论。Tuya 发布了多个支持 Matter 的设备类别,包括灯泡和开关,您可以在此阅读我们的案例研究,以详细了解 Silicon Labs 如何为他们提供帮助。

 

Silicon Labs 的 Matter 产品经理 Rob Alexander 在 Tuya Day 期间参加了小组讨论

 

生态系统年

当然,在 CES 上大出风头的不仅只有 Matter。随着生态系统之间互操作性再次获得关注,Amazon SidewalkGoogle Home 和 Samsung SmartThings 在智能家居以及工业和商业应用中占据了重要地位。我们的合作伙伴 New Cosmos 推出了 807NAS DeNova Detect 天然气报警器,该设备采用气体泄漏安全和早期预警技术,与 Amazon Sidewalk 兼容。他们还与拉斯维加斯市合作,成为全国天然气意识日 (National Gas Awareness Day) 的首个签署地区,该倡议旨在让人们提高家用天然气危险意识,了解像 Denova Detect 天然气报警器这样的产品如何帮助防止悲剧发生。

 

New Cosmos 与 Oxit 和 Silicon Labs 合作,为 Amazon Sidewalk 生态系统开发了天然气报警器。

 

CES Samsung SmartThings 展台展出了大量支持 Matter 的设备,这显示出设备制造商越来越倾向于 Matter。其中包括 SmartThings Station 的推出,这是一款互联网集线器,该产品还为您的设备配备了无线快速充电板,展会上还同时推出了 2023 年系列 QLED 8K 电视,其中内置有智能设备控制 Matter 集线器。

 

CES 的 SmartThings 展台展出了许多 Matter 设备,包括 2023 年 CES 创新奖得主 SmartThings Station 和 QLED 8K 电视。

 

我们的生态系统合作伙伴之一 Google Home 毫无意外在 CES 引起了轰动。这不仅是因为他们此次能够参展,更是因为他们通过非常实用的演示,证明了 Matter 使消费者能够轻松地将新的智能家居设备连接到家庭网络中。

 

 

欢迎再次参展 CES

对 Silicon Labs 团队来说,回到拉斯维加斯的 CES 展会是一次忙碌而有益的旅程。我们不余遗力地宣传消费者友好型、可互操作家庭连接的价值。本周,我们邀请到了 Silicon Labs 高级副总裁兼工业和商业物联网产品总经理 Ross Sabolcik 在 Wi-Fi 联盟的播客 the Signal 中与大家交流。

 

 

能够在现场见到如此多的客户和合作伙伴是两年来一个可喜的变化,我们的展台是希望了解最新蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、Matter 和 1 GHz 以下设备驱动连接的与会者的热门选择。

我们有机会在 Z-Wave 展馆(如下图)展示了 Z-Wave 和 Zigbee 桥接 Matter 解决方案——Unify SDK,该解决方案可以使已经部署的数亿台设备成为 Matter 认证设备。

 

 

我们在展台中提供了触摸屏演示,可根据用户的功能要求和目标应用,引导用户完成产品选择流程。我们还进行了现场实操 Matter over Wi-Fi 演示和 HADM(高精度距离测量)演示。

 

 

2023 年 CES 只是冰山一角,我们迫不及待地想看到在今年余下的时间里以及以后我们会看到哪些新的创新。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software