推出 EFM8BB50:我们 8 位 MCU 产品家族的新成员

2023 年 11 月 14 日 | Chad Steider | 阅读本文需要 2 分钟

Silicon Labs 致力于为嵌入式开发提供简单且经济高效的解决方案。正因如此,我们很高兴地宣布推出我们 EFM8BB5 8 位微控制器 (MCU) 产品组合的新成员 EFM8BB50。EFM8BB5 产品家族针对小封装、低成本应用进行了优化,不会增加 32 位解决方案的复杂性或成本。对于寻求简单解决方案来应对嵌入式开发中日益复杂性的设计人员而言,8 位 MCU 一直是一款关键工具。虽然其他 MCU 制造商正在推动这些设计人员采用 32 位解决方案,但 Silicon Labs 正在投资我们的 8 位微控制器产品组合,以便让工程师能够喜欢使用这款工具。

观看 Silicon Labs 员工产品营销经理 Mark Beecham 的介绍,以获取有关 BB5 产品家族的更多信息

EFM8BB5 产品家族基于经验证的 C8051 内核构建,自问世以来一直都是 Silicon Labs 8 位 MCU 的主打产品。BB5 产品家族包含三种变体:BB50、BB51 和 BB52。每种变体都能提供满足大多数应用需求的解决方案。

  • BB50 体积最小,封装尺寸小到 2mm x 2mm,同时提供 9 个 GPIO。
  • BB51 和 BB52 采用稍大的 3mm x 3mm 封装,可为用户提供灵活性,同时增加了更多的外围设备选项和更强的模拟功能。
  • 相较于目前市场上存在的一些低端 Cortex-M0+ MCU,BB52 可提供高性能、经济高效的解决方案,从而填补了市场上急需的空白。

然而,我们深切意识到,对于有些应用,8 位 MCU 并不像 32 位 MCU 那样适合。在过去,希望从 8 位换用 32 位解决方案的设计人员需要学习全新的工具集,并可能需要丢弃现有的 8 位代码库来进行转换。借助 Silicon Labs Simplicity Studio 套件,我们极大简化了这一流程。Simplicity Studio 可支持 EFM8 系列 8 位 MCU、EFM32 系列 32 位 MCU,还可支持我们的 EFR32 系列无线 SoC。这种单一平台解决方案可消除设计过程中不必要的复杂性,使设计人员能够将时间和精力集中在产品开发上,而不是适应新的开发环境,从而缩短了开发周期并加快了上市时间。

在 32 位 EFM 和 EFR 系列中,Silicon Labs 正在进一步简化需要非连接和已连接产品的开发。EFM32 和 EFR32 设备可提供代码和封装兼容的平台,允许单个代码库支持多个产品系列。我们的系列 2 设备借助通用 AI/ML安全子系统,进一步实现了这一平台的通用性。

在安全性方面,设计人员可以毫不妥协地为已连接和非连接产品维护单一的安全方案。随着 AI/ML 越来越接近边缘,这种智能的用例数量持续激增。各公司正在投入时间和精力开发算法和模型来应对此类用例,但这些算法可能无法在芯片组之间进行转移。然而,EFM32 和 EFR32 设备之间的通用 AI/ML 子系统消除了这一阻碍,可在不增加复杂性的情况下更广泛地采用边缘智能。

我们对全新 EFM8BB50 及其为开发人员开辟的可能性倍感兴奋。详细了解 EFM8BB5 系列及其如何帮助您简化嵌入式开发,也可查看我们的 EFM8BB50 数据表

类别:
Chad Steider
Chad Steider
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software