谈到“建筑行业”,通常会让人们联想到大型机械,有时甚至会联想到过时的设备。但全球物联网领先企业 Trackunit 深知,要更好地服务客户,需要在车队资产管理产品(不仅依赖于硬件,还依赖于最新的物联网软件)中注入全新的理念。
Silicon Labs 的蓝牙 5.2 SoC 在 Trackunit 的 Kin 中发挥了重要作用。Kin 是一个标签,可以通过一个简单的平台帮助连接整个施工车队。蓝牙 5.2 SoC:
通过采用 Silicon Labs 的蓝牙 5.2 SoC,Kin 可更快地寻找到相关资产物品,从而帮助消除停机时间 - 这一举措可能听起来微不足道,但实际上影响力远非如此:Trackunit 的客户在大型建筑工地搜寻小型资产所花费的时间,通常会导致项目进度延迟和预算超支。
虽然建筑行业目前是世界第三大产业,但该行业采用新技术的速度通常也较慢。Trackunit 于 2020 年部署了 Trackunit Kin 后填补了一项巨大空白,解决了其主要客户的需求:租赁公司、机器制造商和承包商。
Trackunit Kin 易于安装和连接,并与 Trackunit 的安全、开放、基于云的生产力平台 Iris 相连接。Trackunit Kin 不仅可通过可视 LED 脉冲定位资产,实现清晰识别,还能提供全面深入的数据,让消费者能够收集有价值的见解:
Trackunit Kin 虽然体积小巧但功能强大,可为全球客户和用例提供服务,这使它成为建筑行业中用途尤为广泛的资产之一。此外,丰富的功能还包括:
Trackunit 发现 Silicon Labs 不仅仅只是提供产品的供应商:Silicon Labs 还是值得信赖的合作伙伴,他们清楚地了解 Trackunit 的路线图和自始至终的愿景,为 Trackunit 提供了所需的工具,让 Trackunit Kin 成为资产跟踪和监控领域的市场先驱。
获得成功后,Trackunit 并不害怕成长。其主要重点之一是通过提升设备和资产的连接性,推动建筑领域真正意义的物联网创新,从而开启真正的集成之旅。
他们的目标是通过简化数据帮助客户解决问题,实现新时代建筑领域的数字化。
点击链接,了解有关 Trackunit Kin 或 Silicon Labs 蓝牙 5.2 SoC 的更多信息。
请选择至少一列。