物联网智能跟踪简化端到端物流管理

物联网智能跟踪简化端到端物流管理

2023 年 10 月 31 日 | Diana Varga | 阅读本文需要 3 分钟

在不断变化的世界中,无线通信通过简化工作流程、决策、成本和整体效率,彻底改变了进出物流。

商品和服务从源头直至交付给消费者包括许多步骤。传统做法(如手动数据记录、定期设备维护和广泛依赖基于纸张的程序)会极大地影响成本效益和整体生产力。供应链中的每个瓶颈或每次中断都会导致停工、长时间延迟,并造成巨额收入损失。

行业法规非常严格,药品和易腐品等敏感商品更是如此,此类商品要求针对储存和运输制定特定的环境质量标准。此类运营流程(包括日常任务和工作流程)可以进行优化并最终实现自动化。监控并记录物品位置、数量和状况可显著提高库存准确性,防止出现库存过剩和短缺。

此外,定期检查负责处理货物的机器,以便发现并解决潜在问题,避免其升级为故障,这一点非常重要。


物联网驱动的物流管理

数字化有助于物流经理掌控运营。通过集成无线连接,团队可以远程跟踪和监控关键资产(如货物集装箱位置),并记录各种操作参数,如温度、湿度水平和影响评估。

无线连接引入了更高等级的实时可见性、自动化,并提高了安全性。此外,无线连接还可确保遵守法规要求。


使用智能标签实现精确的端到端可追溯性

资产跟踪摆脱了手动数据输入和被动库存管理,成为一种主动预防性方法。智能跟踪以改善企业运营方式为目标,有助于实现大型车队或工人团队的可见性和自动化。智能跟踪优化了配送路线和设备使用,同时可减少盗窃和可能的损坏。

商品和服务的端到端可追溯性需要使用不同的组件,如资产标签、传感器、稳健型软件以及云资产数据收集和分析平台。将 RFID 标签或蓝牙低功耗 (BLE) 信标等标签粘贴在托盘和集装箱等可回收资产上,可以返回准确的位置数据,从而为资产创建所谓的“数字孪生”。

资产跟踪的一个新趋势是利用 Wi-Fi 接入点作为蜂窝网络的经济高效替代方案。当前,通过战略性地利用现有 Wi-Fi 基础设施,企业能够精确定位资产的位置。


环境数据的数据记录器

环境数据记录器在实时或近实时跟踪资产状况方面发挥着至关重要的作用。此类数据记录器通过持续测量压力、加速度、湿度和温度等各种因素来实现这一目标。这些数据记录器配有传感器,设计为可独立运行,这意味着即使没有网络连接,数据记录器也可以收集数据。此类记录器非常节能,并配备了有助于延长电池寿命的功能。当数据记录器随后进入 Wi-Fi 范围时(比如在车上或在目的地),即可将存储的数据上传至云端。

当前行业发展中的一个显著趋势是采用无电池印刷标签。此类标签特点为高能效设计,从射频 (RF) 信号或光伏 (PV) 太阳能电池等来源获取电能。这种创新方法可确保延长运行寿命,且无需频繁更换电池。此类方法不但具有可持续性优势,还为长期资产跟踪需求提供了经济高效的环保解决方案。


室外到室内资产跟踪

在资产跟踪方面,物联网解决方案提供了两种截然不同的方法:室内跟踪和室外到室内跟踪。

运输集装箱和托盘的大型车队通常需要长途跋涉,并具有特殊的跟踪要求,有时还会面临厚金属墙可能会干扰数据传输的挑战。在这一情景中,蓝牙和 Sub-GHz 技术开始发挥作用,为记录位置和环境数据提供短程和远程物联网功能。

在货场、港口和火车站,集装箱和托盘形成了一个广泛的网状网络。蓝牙 AoA 和 AoD 技术将定位精度提高到亚米级。车载网关作为众多接近传感器的有效数据聚合器,可将数据传输至云端并接收空中下载(OTA) 更新。或者,一旦可以访问目的地的接入点,即可将旅途中收集的数据上传。


智能跟踪应用的完整解决方案

每种支持物联网的智能跟踪应用都简化了资产管理和状态监控。优化电池寿命、降低能耗、确保小封装设计以及提供多协议支持是这一领域的主要设计考虑因素之一。

访问资产跟踪和远程监控的专用应用相关页面,了解 Silicon Labs 如何为领先工业自动化设备制造商提供支持的更多相关信息。

 

Diana Varga
Diana Varga
物联网营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software