视频材料

谷歌生态系统培训:谷歌生态系统介绍

本材料是第 2 篇(共 9 篇)Works With 2020 材料:使用 Thread 和 Google 生态系统进行 CHIP 开发

在本培训中,谷歌的专家对谷歌生态系统进行了探讨,并对使用 OpenThread 进行 CHIP 开发进行了介绍。

简介

本课程将向工程师介绍如何开发可连接到谷歌生态系统的物联网产品。课程介绍将向学员整体概述谷歌生态系统,以及谷歌生态系统将如何使用 CHIP 标准来连接设备。课程第二部分将介绍要成为运行在 Google 生态系统中的经认可和认证的设备,开发人员所必须遵循的流程。

 

*自 2021 年 5 月 11 日起,“通过 IP 实现互联家庭”(Connected Home over IP) 项目更名为 Matter。了解关于 Matter 的更多信息。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software