课程(系列)

Works With 2020:使用 Thread 和谷歌生态系统进行 CHIP 开发

在本培训中,谷歌的专家对谷歌生态系统进行了探讨,并对使用 OpenThread 进行 CHIP 开发进行了介绍。

简介

本课程将向工程师介绍如何开发可连接到谷歌生态系统的物联网产品。课程介绍将向学员整体概述谷歌生态系统,以及谷歌生态系统将如何使用 CHIP 标准来连接设备。

CHIP 和 Thread:

  • 作为固件开发人员,在 CHIP 的大背景下,我应该了解 Thread 的哪些关键事项?
  • CHIP 支持的多协议
  • Thread 的优势
  • Thread 如何在芯片环境中发挥作用
  • 网络拓扑结构

SiLabs 平台上的 CHIP 示例应用程序

  • 在 Silicon Labs 平台上运行的示例应用程序;当前可用的 CHIP 示例应用程序
  • CHIP 应用程序剖析
  • CHIP 与 Silicon Labs 硬件
  • 如何在 Silicon Labs 平台上构建和运行芯片示例应用程序

CHIP 和谷歌生态系统

  • 与谷歌生态系统集成对提高客户满意度大有裨益
  • LocalHome SDK 概述(因为该 SDK 目前存在)
  • LHSDK 将如何发展以适应 CHIP 的世界
  • 在 Silicon Labs 平台上运行并与谷歌生态系统集成的示例应用程序演示
  • 监控、调试、日志记录

*自 2021 年 5 月 11 日起,“通过 IP 实现互联家庭”(Connected Home over IP) 项目更名为 Matter。了解关于 Matter 的更多信息。



Works With 2025 物联网培训点播

体验本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和技术物联网培训课程。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software