视频材料

CLD-101: 如何为您选择合适的云服务提供商

本材料是第 1 篇(共 2 篇)Works With 2021 材料:Pelion 的云会话

互联设备服务提供商 Pelion 分享了如何在云中实现最佳发展的专家建议。

简介

将物联网设备连接到云时,目前有五个选项可用:蜂窝网络、卫星网络、Wi-Fi、低功耗广域网 (LPWAN)(例如 NB-IoT),以及通过以太网直接连接到互联网。您选择哪一个在很大程度上取决于相关设备、其功能和可寻址云生态系统(例如 AWS、Azure、GCP、阿里云等)的目标跨度。

在针对安全性、性能和 SLA 选择理想的云服务提供商时,Pelion 专家会帮助您了解关键的成功标准,包括高可用性、设备配置时间、初始设置成本和基于使用的成本。

级别

初学者

主持人

Uday Kelkar

Uday Kelkar

产品管理总监
Silicon Labs

讲演人

Shiv Ramamurthi

Shiv Ramamurthi

物联网解决方案总监
Pelion

时长

45 分钟
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software