让智能家居设备奏响和谐乐章
面向互联网与电信服务提供商的
智能家居解决方案
设备与网关无法协同工作的智能家居,就像没有指挥的交响乐团。我们行业领先的无线解决方案让您能够打造跨品牌、跨生态系统协同工作的智能家居方案,实现自上而下的互操作性。这将为您带来业务增长与持久的客户忠诚。现在,让我们共同演绎智能家居协奏曲。
白皮书
Wi-Fi 家庭网关向多协议物联网网关的转变
探索面向 ISP 的三种解决方案,以优化物联网 Wi-Fi 家庭网关的 Wi-Fi 共存、天线覆盖和能耗表现。包含 Wi-Fi/802.15.4 共存和天线分集测试结果以及节能预估数据。
打造智能家居互操作性
构建理想的智能家居解决方案需要实现无缝互联。否则,将不同设备、制造商和生态系统整合到智能家居物联网基础设施中将令人困扰。而建立互操作性则需要高性能无线芯片、经过实践检验的无线和 Matter 协议软件、铁壁级安全防护以及高效的开发工具。引导式开发人员之旅和连接性实验室将您的构想变为现实并加速产品开发。要奏响智能家居协奏曲,所有这些要素必须协调运作。我们对构建模块进行端到端测试,确保设备与网关的软硬件无缝协同。
助力 ISP、电信公司、网关制造商实现智能家居成功
智能家居业务正在快速增长,为具有前瞻性的企业带来宝贵机遇。然而,碎片化的技术版图往往令人难以驾驭。我们弥合了设备制造商、网关厂商、生态系统供应商与互联网及电信服务提供商之间的鸿沟。我们助您与行业伙伴协同合作,拓展智能家居业务版图。智能家居生态系统的每个组件都能跨品牌、跨生态、跨协议和谐运作,最终形成增强用户体验、提升客户忠诚度的交响乐章。
告诉我们您的智能家居愿景,我们助您实现。
告诉我们您的智能家居愿景,我们助您实现。Silicon Labs 拥有数十年提升安全超低功耗无线计算性能的经验。我们确保设备与网关在整个智能家居物联网领域和谐运作。如果您想谱写自己的智能家居协奏曲,我们愿作您的执棒指挥。
智能家居设备和网关的开发基石
无线硬件 + 软件解决方案
Silicon Labs 多协议 SoC 和射频认证模块,集无线连接(Thread、Wi-Fi、蓝牙低功耗等)、应用计算、安全防护、外围设备于一体,打造安全、高性能且超低功耗的解决方案。我们的软件、工具和预验证协议栈,助您开发与其他设备及网关无缝协同的产品。
Matter
Matter 是智能家居互操作性的标准。它减少了物联网设备间的兼容壁垒,确保来自不同提供商的智能家居平台无论采用何种无线协议都能协同工作。Silicon Labs 对 Matter 标准的贡献举足轻重,既推动行业发展方向,又确保客户获得最新的 Matter 实施方案。
开发人员之旅
我们的 Matter 开发人员之旅向所有人开放,以加速 Matter 智能家居设备开发进程。从开发套件订购到生态系统认证指导,再到生产环节的安全设备编程,它将为您提供全流程技术护航。
Connectivity Lab
我们的连接性实验室汇聚开发人员、物联网设备、网关、应用程序、生态系统和网络资源,为 Matter 设备及网关提供友好的测试环境。它让您可在正式认证前精益求精地优化协议栈,确保高效快捷地通过认证测试。
Silicon Labs MG24:适用于多协议物联网网关的单芯片完整解决方案
- 支持 Wi-Fi 家庭网关所需的所有高性能物联网协议
- 获得专利的 Wi-Fi 共存技术,优化 Wi-Fi 与物联网流量平衡
- 天线分集:扩大网关天线覆盖范围
- 通过 Thread 和 Matter 实现自动化网关电源管理
- 大容量内存满足所有软件资产、OTA 及未来代码增长需求
- AI/ML 硬件加速器支持快速 AI 边缘计算
- 蓝牙信道探测技术支持位置跟踪服务
- 带集成天线的 RF 认证模块,可加快上市时间