500 系列 SDK 先前版本
开始使用 SDK 6.71 和 Security S2
我们建议您阅读 Security S2 白皮书和以下重要文档。这些文档有助于您进阶 Security S2 和最新 Z-Wave SDK 6.71。
Z-Wave SDK 6.7x 软件和支持文档
下载用于安全开发 Z-Wave 应用程序的 Z-Wave SDK 6.71。我们更新了大多数 Z-Wave 文件以反映新的变化。这些文档对于使用 SDK 6.71 进行强大且安全的 Z-Wave 应用开发是必需的。
SDK 6.71.03(发布日期 2018 年 8 月 1 日) |
---|
在 500 系列环境中工作的用户指南 |
Z-Wave SDK 6.71:串行 API |
串行 API 主机应用程序编程指南 |
Z-Wave SDK 6.71 功能
支持非安全、S0 和 S2 加密安全功能的路由从机
无外部 NVM 的路由从机现在支持 Security S2。路由从机中的目的地数量、路由功能等没有改变。
但是,为了支持 Security S2,需要一些限制。这是由于路由从机中的代码空间不足造成的。
- 路由从机只能保存一个密钥,因此只支持 S2 未经身份验证的密钥。
- 在路由从机进入睡眠模式之前,最近使用的 S2 SPAN 保存在关键 RAM 中。这将有助于最大限度地减少 S2 SPAN 在上电后重新同步的次数。
- 不能发送 S2 组播,但可以接收 S2 组播。
带 1 Mbit 外部 NVM 的增强型 232 从属设备支持 OTA
带 1 Mbit 外部 NVM 的增强型 232 从属设备现已支持 OTA 更新,方法是使用压缩的 HEX 文件。
但是,如果从 Z-Wave SDK 版本 6.51.XX 进行更新,则需要两步操作。
- 第一步:使用新的引导加载程序将 SDK 6.51.xx 更新到 SDK 6.60.00。这是为了增加对新的压缩 HEX 文件格式的支持。
- 第 2 步:从 SDK 6.60.00 中间应用程序将应用程序更新到基于 SDK 6.70 和 SDK 6.71 的应用程序。
包含控制器支持
基于 SDK 6.7x 的包含控制器通知 SIS/SUC 一个新节点被添加到网络中,并且 SIS 必须执行额外的所需设置。Z-Wave Plus Lifeline 配置和 Security S2 引导程序由 SIS 执行。
客户端认证
该功能可以将 OTA 固件从 S0 设备更新到 S2 设备。用户可以在加入的设备上输入控制器的二维码(客户端认证)。这个功能特别针对具有键盘的门锁。