Gecko SDK 和 Simplicity SDK 支持政策
我们最新的嵌入式软件平台 Simplicity 软件开发套件 (SDK) 专为我们的 系列 2 和即将推出的系列 3 设备而设计。
新的 SDK 将从 Gecko SDK 中分支出来,并开始提供新功能,帮助开发人员利用我们的系列 2 和系列 3 产品的高级功能。
我们的 Gecko 软件开发套件 (GSDK) 将继续提供给我们的系列 0 和系列 1 设备的用户。
Gecko SDK 将继续支持所有系列 0 和系列 1 设备,而不会改变我们根据软件政策提供的长期支持、维护、质量和响应能力。
提醒通知
GSDK 发行维护到期
- GSDK4.1(最新版本 4.1.6)维护将于 9 月底到期
- GSDK3.2(最新版本 3.2.9)维护将于 10 月底到期
补丁发行计划
每个 Major.Minor 版本至少获得 18 个月支持。 支持分为两类:活动和维护。
活动
- 最近的 Major.Minor 版本为活动版本
- 补丁可能包括针对任意级别问题的修复
- 大约每 6 个月发布一次新的活动版本
维护
- 推出新版本后,过往版本将移至维护分类
- 补丁仅包括重大问题修复
- 维护周期约为 12 个月
长期支持 (LTS)
- LTS 版本是一种特殊版本,将获得更长时间的维护支持。
SDK 延期维护服务 (SEMS)
- SEMS 支持客户延长特定 SDK 版本的维护时间。 有关详细信息,请参阅 SEMS 页面。
1查看最新补丁发行说明,获取支持设备完整列表
2GSDK 4.4 LTS 将延长对活动系列 0 和 1 设备的 GSDK 4.4 维护支持
3公开发布后,将在最新 Simplicity SDK 版本中新增系列 3 支持
支持政策常见问答
支持是什么意思?
支持的 SDK 是指符合 Silicon Labs 技术支持条件且能够获取软件补丁修复问题的 SDK。Silicon Labs 硬件和软件产品技术问题通过支持论坛提供支持。
多久发布一次补丁?
目前没有固定的补丁发布计划。活动 SDK 版本(最新 Major.Minor 版本)补丁可能涵盖(由我们酌情决定)任意级别的问题修复,而且发布频率可能高于早期版本补丁。一经发现、评估和解决问题,将提供补丁。
什么是重大问题?
重大问题包括关键性和拦截器级别漏洞和安全漏洞。 问题级别由 Silicon Labs 根据严重性以及对客户及其产品产生的影响来确定。 我们的目标是提供优质稳定版本,同时平衡所有客户的需求。
我想我发现了一个问题。如何报告问题?
首先,查看软件发行说明,确定是否为已知问题。接下来,在支持论坛中搜索解决方案或报告问题。
维护截止日期结束后,版本将面临怎样的情况?
维护截止日期结束前,我们提供免费支持。同时,Silicon Labs 还会提供 SDK 延期维护服务 (SEMS)。SEMS 支持客户延长特定 SDK 版本的维护时间。 有关详细信息,请参阅 SDK 延期维护服务页面。
SDK 常见问答
什么是 Simplicity SDK?为什么包含新 SDK?
Simplicity SDK 是一个基于系列 2 和即将推出的系列 3 无线和 MCU 设备构建物联网产品的嵌入式软件开发平台。它集成了无线协议栈、中间件、外围设备驱动程序、一个引导加载程序和多个应用示例。这是一个用于构建电源优化和安全物联网设备的产品级质量框架。
Simplicity SDK 是广泛采用的 Gecko SDK 的更新版产品。 Simplicity SDK 2024.6 与 Gecko SDK v4.x 十分相似,基于同一平台构建,整体结构和体系结构非常类似。
随着系列 2 和系列 3 设备和无线技术的持续进步,Silicon Labs 提供的软件支持也将随之扩展。Simplicity SDK 将开发只有系列 2 和 3 设备才能支持的新功能。Gecko SDK 是一款成熟产品,未来将作为系列 0 和 1 设备的长期支持方案。了解有关设备家族和系列的更多信息。
Simplicity SDK 现已发布,是否仍将为 Gecko SDK 提供支持?
是。尽管目前未计划针对 Gecko SDK 发布新版本,但有几个版本处于维护状态,有资格获取重大问题补丁。Gecko SDK 4.4 还将作为系列 0 和 1 设备的长期支持方案。
什么是 GSDK 4.4 LTS?此版本的维护周期将于何时到期?
Silicon Labs 致力于为活动硬件产品提供支持和维护软件。GSDK 4.4 LTS 是长期支持版本,适用于不受 Simplicity SDK 支持的系列 0 和系列 1 设备。4.4 LTS 的维护期尚未确定,但我们希望延长维护日期,覆盖仍处于活动状态的设备(例如,非 NRND 或 EOL 设备)。
Gecko SDK 是否将继续支持系列 2 设备?
是,在支持的 Gecko SDK 版本中启用系列 2 设备将可继续获取补丁,但无法享受新功能。未来会将系列 2(以及即将推出的系列 3)设备的新功能添加到 Simplicity SDK 版本。 需要系列 2 设备最新功能的客户有望开始应用 Simplicity SDK 最新版本或迁移到 Simplicity SDK 最新版本。
如果我的设计基于 Series 1 (EFR32xG1x) 该怎么办?
- 您可以继续使用 GSDK 4.4.x,因为维护周期将一直延续到 2025 年 6 月。
- 而后,您需要迁移到 4.4.x LTS,以获取长期免费支持和维护。
- 只要建议将 EFR32xG1x 设备用于新设计,则继续提供维护。
- 这项支持将仅根据当前的 Silicon Labs 分类方法提供关键错误修复。
- 如果拒绝迁移到 4.4.x LTS,您可以申请 SEMS 协议延长维护条款,该协议将收取相关费用。
如果我的设计基于系列 2 (EFR32xG2x) 且固件采用 Gecko SDK,该怎么办?
- 您可以继续使用 GSDK 4.4.x,因为维护周期将一直延续到 2025 年 6 月。
- 而后,您需要迁移到 Simplicity SDK 版本,以获取新特性、新功能和持续支持。
- 如果选择沿用用于系列 2 的 GSDK 4.4.x,您可以申请 SEMS 协议延长维护条款,该协议将收取相关费用。这项支持将仅根据 Silicon Labs 分类方法提供关键错误修复。
如果我的设计基于系列 2 (EFR32xG2x) 且固件采用 Simplicity SDK,该怎么办?
- 您使用的是我们的最新 SDK,将继续访问我们最新的设备、功能、修复和改进。
- 每个版本享受 18 个月的免费支持。
- 维护到期后,您需要迁移到最新版本 Simplicity SDK。
- 如果拒绝迁移到最新 Simplicity SDK 版本,您可以申请 SEMS 协议延长维护条款,该协议将收取相关费用。这项支持将仅根据 Silicon Labs 分类方法提供关键错误修复。