Wi-SUN 智慧城市生活实验室挑战赛评选出获胜者

2024 年 12 月 2 日 | Ananya Tungaturthi | 阅读本文需要 3 分钟

Wi-SUN 智慧城市生活实验室挑战赛是由印度海得拉巴国际信息技术研究所 (IIITH) 智慧城市生活实验室与 Silicon Labs 联合举办的,现已圆满结束,给物联网智能城市景观留下了深刻印象。这项挑战赛旨在将硬件创新者、初创公司和学术机构聚集在一起,激发使用 Wi-SUN 射频网状网络技术开发实用解决方案。这一举措与 Wi-SUN 联盟促进物联网互操作性和标准化的更大愿景相一致,不仅刺激了创新,还为对现实世界产生影响提供了一个平台。

挑战赛获得了压倒性的响应,收到了来自印度各地的 266 份参赛作品,其中包括学生、研究人员、企业家和在职专业人士。参赛者提出了跨多个领域的解决方案,如智慧城市、能源、水务、医疗保健和智能停车。挑战赛的重点领域包括边缘智能、预测性维护和电池供电的智能公用事业解决方案。提交的每份参赛作品不仅提出了创新的想法,还包括详细的执行计划、预算考虑因素和组件要求。

评选过程非常严格,由行业专家小组完成,小组成员包括:来自 IIITH 的副教授 Aftab Hussain 博士和首席架构师 Anuradha Vattem 女士、亚太地区研发培训负责人 Venkatesh Narasimhan,以及来自 Silicon Labs 的高级产品营销经理 Srinivasa Dukkipati。在几轮评估过程中,专家组根据作品与智慧城市应用的相关性、作品对传感器和云连接的理解,以及团队在给定时间内开发解决方案的能力,对提交的作品进行了仔细审核。经过仔细全面的审核,专家组评选出 10 个团队的参赛作品最终入围,其中包括六个初创团队和四个来自大学的团队。评选出的项目不仅具有创新性,而且在实际应用中也展现出了巨大的潜力,解决了从智能垃圾箱和颗粒物监测设备到实时水质监测系统、仓库管理机器人和实时土壤监测的各种挑战。

8 月初,10 个决赛团队参加了为期一天的研讨会,亲自体验了 Wi-SUN 有限功能节点 (LFN) 硬件套件和软件开发平台。研讨会结束后,各团队开始使用 IIIT 海得拉巴园区现有的 Wi-SUN 骨干网开发概念验证 (PoC) 解决方案。挑战赛的这一阶段使团队能够在现实环境中测试他们的解决方案,确保他们的设计切实可行、可扩展并已准备好部署。

随着挑战赛的进行,三个出色的项目在决赛作品中脱颖而出,被评选为获胜者。第一名是由 Ramu Dhannana 开发的“农民之声”项目,这是一个支持应用的硬件解决方案,可帮助农民使用语音命令管理农场的各方面事务。这款创新解决方案提供了一个简单、用户友好的界面,使农民能够检测疾病和害虫,估计需求,查看天气预报,并管理其他农场运营,所有这些都通过他们的声音完成。整体解决方案还具有作物间推荐、直接买家连接等功能,并提供印度母语版本。该项目专注于为农民提供可及性和易用性,证明了该团队有能力满足农业部门的关键需求,使其成为当之无愧的获胜者。

Vismaya Devashya 和 Harish Kumar L 博士的参赛作品“具有 Wi-SUN 连接的 ML 驱动太阳能维护解决方案”获得第二名,这款应用解决了易受灰尘影响的地区的太阳能电池板效率下降问题,在这些地区,手动清洁既耗时又昂贵。该团队开发了一款由机器学习和物联网传感器驱动的预测性维护解决方案,可实时监控灰尘水平、温度和太阳能电池板性能。该自动化系统可实现定期清洁和维护,在降低人工成本的同时还能显著提高效率。由于印度的太阳能市场预计在 2025 年将达到 100 GW,因此该解决方案有可能大规模实施,使其成为太阳能农场运营商的重要工具。

第三名是 Yantram Electronics 开发的一款辅助计量产品,这款产品使用单一无线技术为大面积区域提供无线覆盖。该解决方案应用范围广泛,特别是在能源和公用事业管理方面,能够实时监测消耗对于优化资源使用至关重要。这款产品在智慧城市基础设施中的可扩展性和多功能性使其成为入围者中的有力竞争者。

事实证明,Wi-SUN 智慧城市生活实验室挑战赛不仅仅是一场比赛,它一直是一个创新、协作和致力于对现实世界产生影响的平台。通过汇集多元化团队,这一挑战赛为下一代物联网驱动的解决方案铺平了道路。参赛者不仅展示了他们的技术专长,还展示了他们以创新方式应对紧迫挑战的承诺。

虽然这场挑战赛已然落幕,但这些创新者的旅程还远未结束。在 IIITH、Silicon Labs 和 Wi-SUN 生态系统的支持下,这些项目有可能得到进一步开发和实施,在世界各地的智慧城市中产生切实的影响。Wi-SUN 挑战赛无疑是变革的催化剂,我们期待在不久的将来看到这些想法变成现实。祝贺所有获奖者!也感谢参与者为此次挑战赛做出的卓越贡献!

Ananya Tungaturthi
Ananya Tungaturthi
产品营销
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software