智能家居技术:提高信任度和可及性,提高生活质量

2022 年 1 月 28 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 6 分钟

尽管智能家居解决方案市场在不断增长,但仍然存在一些障碍,阻碍充分发挥该技术的全部潜力。幸运的是,大型企业正在努力打破老年消费者群体采用这些技术的障碍。


生活的艺术

为了过上最好的生活,我们不一定要体验非凡的功能。我们都有基本需求层次,从营养、穿衣和健康等生理需求,一直到情感安全、稳定和尊严,再到对自我实现的最终渴望。智能家居技术越来越多地通过满足我们的基本需求来重塑生活艺术,这样我们就可以专注于更高层次的追求。

智能恒温器、智能照明开关、自动化能源管理系统 — 这些智能家居技术直接满足了对低成本、低碳排放解决方案日益增长的需求,能够减少对环境的破坏。在我们力求保护我们最重要的资产以及我们的亲人时,远程家用监控系统和门禁控制组件有助于提高安全性和稳定性。智能白色家电、语音控制系统、分立摄像头和传感器可以让残疾人更安心地独立生活。

随着智能家居解决方案市场的持续增长(事实上,估计到 2025 年,全球市场规模将从 2020 年的 783 亿美元增长到 1,353 亿美元),这项技术要完全发挥潜力仍然有一些阻碍。阻碍包括高价位、安装和使用的复杂性、不可靠、担心过时、供应商捆绑和网络威胁。除非您是一名训练有素的 IT/OT 专家,否则在装修时,您可能需要再三斟酌。但这一切都在改变。


业务正蓬勃发展

OpenDoor 在 2021 年开展的一项研究表明,只有 2% 的人(现今 56-74 岁)表示,智能扬声器、智能电器、门铃和安全摄像头等智能家居功能对他们来说很重要,但根据《纽约时报》的报道,二十年来,(在美国)拥有最多房产财富的正是这一代人。根据 AARP,该群体每年通过消费创造的财富超过 7.2 万亿美元,这一数字只会随着人口的增长和老龄化而上升。这可是相当大的购买力!

他们很可能把钱花在智能科技上,但只需要开始相信这些科技的优点。事实上,消费者技术协会早在 2019 年便对 50 岁以上人群进行了调查,有 60% 的人表示,如果数字化有助于他们就地独立养老,他们会考虑数字化。作为人类,我们自然希望我们能够在生活中拥有一定程度的控制权和选择权。

因此,远程访问系统、智能警报、移动辅助和自动照明等优势绝不会在精通理财的这一代人身上消失。为了赢得消费者的信任,智能家居物联网设备制造商必须将用户需求置于产品开发的中心:价格合适,使用方便,更安全。还需要实际提高生活质量,并且易于安装。


开发人员面临的挑战

设备制造商和开发人员希望创建能够轻松高效解决这些实际问题的产品。我们的共同目标是使联网设备对消费者触手可及,就像口袋里的智能手机或家中的电力一样。我们必须让它们在一个更广泛的生态系统中无缝协作。

如今面临的挑战是,市场还很年轻,目前还远远没有形成一条统一的发展路径。这令人兴奋……但是使用哪种网络拓扑和协议还有待商榷。您的产品是否可以满足最终用户挑剔的期望?是否能与新兴的下一代产品兼容?

“确保他们(设备制造商和开发人员)理解使用寿命长非常重要,原因有很多。让家中的设备保持在最新状态和可用状态。这是客户的期望。[……]当您把冰箱和白色家电带回家时……一旦安装,就有很长的生命周期。人们已经习惯于每年对电子设备和手机进行升级,这对地球来说是不可持续的。如果我们不断推动人们升级,最终会削弱客户对我们的信任。长使用寿命和优质服务是获得消费者认同的关键。” Ring/Blink (Amazon) 首席运营官 Mike Harris 在 Silicon Labs Works With 2021 活动中表示

随着我们见证提高生活便利程度的物联网持续普及,各种各样不同设备之间增强互操作性的需求正在得到解决。例如,作为一套基于开放标准、受到广泛支持的互联网协议,Thread 被认为是一条合乎逻辑的发展道路,Thread 得到了从 Apple、Amazon 到 Google、Samsung、Schneider、Ikea 等业内许多大公司的支持。

Thread 是即将推出的 Matter Standard 的支柱,这是一套全球物联网连接标准,基于现有的连接协议(即 Wi-Fi 和蓝牙),以实现跨平台物联网通信。这是一套开源标准,意味着没有谁能拥有它,因此使用该标准也无需支付相关许可费。

我们看到,从私有的自主开发专有平台(例如独立式远程车库开门器)到连接性更强、互操作性更强、更开放的装置都在发生着转变。

随着从专有平台向更开放、可互操作的平台转变,我们看到越来越多的无线连接功能(更多的无线元件、更多的协议)集成到设备中,以支持多种标准。我们正在设计生态系统,使数据能够无缝地迁移到开源、云环境中。安全正在芯片层面加以实现。AI/ML 在边缘的新应用同样令人兴奋。


宜家的日常生活理念

虽然所有这些发展都在幕后进行,但宜家是消费者认为真正重新定义了生活艺术的一家企业。节俭创新和因需要而发明已成为宜家的标志。这家家具经销商由于为大多数人(而不是少数人)提供生活解决方案而享誉全球,因此宜家希望让智能家居体验大众化也就不足为奇了。

“我们的所有产品都启发自我们的愿景:为大众创造更美好的日常生活。我们关注日常生活的方方面面 — 从您起床、孩子上学、吃饭到睡觉,所有这些环节都是我们在产品开发中要考虑的因素。我们希望迎合“大多数人”,这对宜家非常重要。这些产品不仅是为技术宅而开发的,也是为包括客人在内的所有家庭成员开发的。这些都是围绕负担能力而开展。它需要能够 [sic],让每个人都能使用产品。所以,我们是在打造家居生活,让生活更方便、更顺畅,这样您就可以享受其中!” IKEA HomeSmart 物联网架构师 Ulf Axelsson 在 Silicon Labs 的 Works With 2021 活动中表示。

宜家以通过广泛研究抓住问题核心而闻名。他们试图找出是什么在限制一个人享受当下的生活:人们如何真正地享受自己的居家生活?他们的日常生活是怎样的?发生了什么,人们的生活发生了哪些变化?但也许更重要的是,数字信息如何发挥作用?正是这种对真理的追求指引着他们的智能家居战略,或者 Ulf 所说的“家居智能”战略,因为家永远在第一位。Ulf Axelsson 是宜家的物联网架构师,负责制定策略,带领宜家超越传统家居装饰阶段,进入智能领域。

依托宜家的传统,Ulf 解释道,负担能力、整合和信任也是其智能家居战略的基石。

“我们希望提供真正负担得起的产品[…],不仅仅是发明一些小工具,而是利用现有的家居装饰解决方案,并通过技术来增强它们。宜家是一个值得信赖的品牌,拥有高安全性和隐私标准,这也源于我们对未联网标准产品安全性的注重。”

但当您看一看宜家的智能家居系列时,您会发现这些产品确实专注于实体控件,Ulf 表示,这是由于考虑到产品应该具有包容性。根据宜家的愿景,其智能产品可供所有人使用:儿童,不想安装应用程序的人,甚至是房客。他们希望免除安装的烦恼,而是提供预先配对的套件 — 这意味着您可以去商店,购买一些产品,将它们带回家,插上电源,它们就可以正常工作。

我们已经收集了一系列资料,可帮助您了解智能家居设备的全部优势,以及如何轻松、快速、经济地将高品质设备推向市场的指导思想。

阅读如何:实现智能家居系列,了解更多信息。

类别:
Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software