智能家居如何帮助遏制气候变化

2021 年 12 月 28 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 2 分钟

通常,当全球为气候变化会议做准备时,许多人会推测在此类活动中要做出哪些重大声明。世界各国领导人正面临越来越大的压力,要求各国加快采取行动,以实现《巴黎协定》和《联合国气候变化框架公约》的目标。但是,我们只能眼巴巴地期待政治家和重点行业到本世纪中叶实现全球净零排放吗?如果真正的改变是从家开始呢?毕竟,据估计,家庭排放的二氧化碳约占全球总量的 30%。

智能家居技术正在不断重塑可持续生活的未来。智能恒温器、智能电灯开关、自动化能源管理系统 — 这类智能家居技术直接解决了日益增长的对低碳排放解决方案的需求,从而减少对环境的破坏。远程家庭监控系统、地震监测器、门禁控制套件等,在我们努力保护我们最宝贵的资产和亲人时,也提高了安全性和稳定性。智能白色家电、语音控制系统、分立摄像头和传感器可以让人们更有信心地过上可持续的生活。

为了实现更安全、更环保、更高效这三重优势,互联家庭设备在实现联合国可持续发展目标(旨在为今世后代创造和平繁荣)方面日益发挥着重要作用。

Silicon Labs 可帮助客户构建互联设备,极大解决全球发展挑战。其中包括改善能源效率、改善医疗服务、基础设施创新、可持续城市、负责任生产等。我们的宗旨是让开发人员能够轻松解决复杂的无线挑战,并通过创新解决方案快速进入市场,从而改变行业、发展经济,让我们的生活更加便利和可持续。

谈到应对气候变化的技术……我们看到一些出色的智能家居应用进入了市场。

 

智能照明和供暖系统

居家生活中,联网 LED 照明不仅可以让生活空间更个性,还可以节省大量能源。您知道吗,移动式智能照明设备可节省 35% 的能源。而家庭自动化可以降低 15% 的能耗。这意味着美国有可能阻止 2 亿吨二氧化碳排放到大气中。

使用 Google Nest,可以编排和控制多个 LED 灯。但是真正神奇的是,当这些程序与 Google Nest 的学习恒温器配合使用时,它也可以根据居住者的行为管理家庭的能源需求。然而,今年早些时候,Google 宣布推出一项新的“Nest Renew”服务,允许这些恒温器直接与能源提供商通信,以便自动将加热和冷却时间转换到当地电网能源更绿色节能的时段。据估计,如果有 1,000 万家庭购买这项服务,这项服务每年可以从大气中进一步减少 5,000 万公吨二氧化碳。

 

智能设备

环境和活动传感器几乎可以嵌入到石膏板墙、床和地垫等家具、各种尺寸的电器等任何地方。通过使电器智能化,可以通过提供预测性维护警报来减少电力消耗并提高安全性。事实上,电器越大,发生意外火灾的风险就越高。根据 Electrical Direct 的数据,2019-2020 年间,电器在英国造成了 15000 起意外火灾。

 

智能灌溉

联合国认识到淡水资源不断减少以及世界人口不断增加,因此制定了可持续发展目标,以确保水资源的可用性和可持续管理。房主可以出色地管理这一宝贵资源。例如,智能灌溉系统从传感器收集数据,并将预定义的用户命令发送到执行器,指示何时启动花园的花洒。

随着应对气候变化斗争的继续,我们认识到利用全球开发者社区具有取得胜利不可思议的力量。这些开发者都是英雄。我们将继续通过提供简单、高度可靠、稳健的物联网解决方案为他们提供支持,包括利用网状网络技术扩展家庭等复杂射频环境中的网络覆盖范围。

我们已经收集了一系列资料,可帮助您了解智能家居设备的全部优势,以及如何轻松、快速、经济地将高品质设备推向市场的指导思想。

了解如何使智能家居:互联。

类别: 智能家居
Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software