必须确保安全。实现起来却并非易事。但我们可以随时提供帮助。
虽然围绕技术驱动创新还是创新驱动技术可能存在争议,但我们能够达成一致的一点是世界因此而变得更美好。技术创新十分有必要,因此需要强大的嵌入式安全来帮助保护数据和知识产权。安全领域因法规、标准和法律的不断发展而变得分散。我们需要一个框架来规划嵌入式安全的未来。
创新令人兴奋,但也为黑客和竞争对手打开了新的攻击面
技术已经取得了长足的进步,但随之而来的是复杂性和风险。随着我们将更多的智能设备集成到我们的家庭、工作空间和汽车中,我们需要确保其安全可靠。
我们可以通过动画片《杰森一家》这一有趣的角度了解创新。1962 年,《杰森一家》描绘了未来 100 年出现的技术。60 年后,其中的许多发明都变成了现实。我们使用手表接打电话和进行支付,在平板电视上看电影,使用扫地机器人打扫房间。在医疗领域,我们开发出带有摄像头的药丸。在工业应用中,我们创造出由人工智能和机器学习驱动的机器人和自主机器。现在甚至还有了无人机和飞行汽车原型。几乎所有这些技术都需要联网。这些都是伟大的发明,尽管这些产品提供的便利通常超过风险,但这些创新为安全威胁打开了大门,使不怀好意者有机会侵入我们的生活、个人数据和知识产权。
安全漏洞必然会造成损失
仿制配件被开发出后,会对公司的正版产品带来损害。例如,如果替换电池或墨盒补充装不符合原装标准或功能,可能会导致客户对产品失去信心。这可能会对经常性收入、品牌声誉产生负面影响,并导致代价高昂的资源转移。在设计中加入安全功能可以防止出现此类问题。
确保安全十分艰难;通过协作可更容易实现
要掌控嵌入式安全环境并非易事。除了不同类型的安全硬件和软件外,标准和法规也存在诸多复杂性。原始设备制造商 (OEM) 在设计时便考虑到安全性,会选择那些竭力将安全性纳入其芯片、相关软件和相关服务的芯片提供商。
PSA 认证和 Secure Vault™ 如何提高您设备的安全性(为何如此重要?)
PSA 认证为确保 OEM 设计提供了标准化方法。该框架包括一套安全资源和匹配的认证程序。
Silicon Labs 的 Secure Vault™ 是一套安全子系统,包含其自己的安全核心。该技术可以:
- 防止可扩展的本地和远程软件攻击
- 防御本地硬件攻击,尽管从历史上看,本地硬件攻击不如软件攻击常见,但由于攻击工具成本较低且易于获得,致使此类工具激增,进而导致本地硬件攻击也呈上升趋势
- 通过独立第三方实验室的测试,这些实验室试图在指定时间内使用复杂的设备入侵安全功能
PSA 认证 与 Silicon Labs 的 Secure Vault™ 相结合,能够识别潜在的威胁手段,并尽可能降低产品在其整个生命周期中遭受网络攻击的脆弱性。
希望了解相关信息?
要了解安全或嵌入式技术相关信息,请致电您当地的 Arrow Electronics 代表,或访问 iot@arrow.com 与我们联系。您也可以通过 Silicon Labs Works With 虚拟展台访问 Arrow,或者访问 www.arrow.com 网站。