“Me too”运动推动物联网英雄 Enseo 打造物联网员工安全产品

2019 年 9 月 30 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 3 分钟

上个月,我们有机会与 Enseo 的首席产品官兼物联网产品经理 Logan Stover David Simpson 讨论。如果您曾经在酒店房间观看过点播电影或流媒体服务,那么您可能已经使用过这家位于德克萨斯州的公司的技术。

Enseo 每年通过其平台覆盖 8,400 多万人。几年前,该公司将其酒店服务扩展到安全领域,并使用 Silicon Labs 的无线技术打造了物联网员工安全设备。新产品促成了整个行业的酒店业对话,围绕雇主可以采取哪些措施来帮助防止客房服务人员遭受攻击。

如今,在推出该系统四年后,MadeSafe® 产品被包括万豪在内的许多大型酒店品牌的许多客房部员工使用。David 和 Logan 在下面分享了有关公司以及安全产品是如何产生的一些详细信息。

您能告诉我一些关于 Enseo 的信息吗?

如今,我们在一个平台上拥有四大核心产品,包括室内娱乐、高速互联网、物联网能源管理和房间控制,以及 MadeSafe 员工安全系统。对这个平台的需求迅速增长,我们已经进入了其他临近市场,包括教育、医院和政府。Enseo 在大约 20 年前创建了首批有线电视电视频道滚动指南之一,之后便开始了这一旅程。不久之后,Enseo 进入了酒店市场。

MadeSafe 是怎么来的?

MadeSafe 之所以如此有用,原因之一是酒店员工通常在工作日独自为数百间客房提供服务。几年前,媒体关注了一宗性侵犯案件,涉及纽约市的一名客房服务员和一名著名的国际政治家。该案引起了媒体对酒店业性侵犯的大量关注。案件发生后不久,纽约市几家酒店找到我们,请我们设计员工安全产品。Enseo 于 2015 年在纽约艾塞克斯豪斯 JW 万豪酒店部署了第一代 MadeSafe。

根据美国进步中心的数据,在所提起的所有性侵犯指控中,有 25% 的指控属于拥有大量服务业工人的行业,这些工人通常是女性。

到 2017 年年底,“#metoo”运动让所有人都注意到了这些问题。酒店经营者和城市开始制定条例,而工会则提高了对问题的关注度,激励了几个社区以及美国饭店业协会在行业安全要求方面更加积极。如今,大多数酒店都致力于在 2020 年年底前安装这项技术。酒店业正在引领其他行业积极解决这些安全问题。

产品如何运作?

每位员工都佩戴一个看起来与汽车钥匙扣类似的小型无线设备。如果员工感受到威胁,只需按下按钮,就会立即向指定的安全人员发送地理定位信号,显示员工在酒店 3D 地图上的确切位置。只有在按下按钮时才能跟踪员工,这是我们在产品中内置的一个重要隐私元素。

您为什么使用 Silicon Labs 来帮助设计产品?

Silicon Labs 的多协议功能和性能以及成本是我们在考虑设计新一代 MadeSafe 产品时的关键差异化因素。此外,对我们而言,关键是多协议功能,为 MadeSafe 系统和其他物联网未来产品的后代提供开放选择。Silicon Labs 多协议无线 Gecko 平台便于 Enseo 开发人员使用,使我们能够将 Zigbee 和蓝牙协议集成到产品中。该平台支持无线更新的能力和 Simplicity Studio 开发套件对于我们的开发团队也至关重要,因为它有助于简化和加快设计过程。我们的设计团队已经熟悉 Silicon Labs 系统,也喜欢软件生态系统的可扩展性和灵活性。

您认为物联网在未来 5-8 年的发展方向是什么?

物联网安全需要芯片和软件提供商的更多关注。硬件尤其在安全方面发挥着关键作用,但到目前为止,硬件尚未发挥关键作用。我们看到未来这种变化。物联网的未来将把大量新设备推向市场,其中许多我们甚至还没有开始想象。虽然未来将面临巨大的成本压力,但我们需要灵活且创新的软件来满足定价和开发成本需求。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software