物联网英雄 Arrow Growhouse 帮助商业农民减少用水、用地和农药的使用
我们最近有机会与 Arrow Electronics 的照明工程经理 Dave DeMona 讨论 Arrow 的全新智能园艺平台:Arrow Growhouse。对全球人口增长、可持续性和生态友好型农业的担忧正在鼓励种植者采用创新技术来改善农业实践。
去年年底,领先的电子分销公司之一 Arrow Electronics 推出了具有卓越照明控制功能的全新物联网平台。这些控制措施有助于商业农业提高作物产量,更好地控制室内作物,减少水、空间和农药的使用。该平台还为种植者提供远程无线控制和室内农业经营和条件监控的功能。对这种智能农业产品的需求正在迅速增长。Dave 在下面解释了促使 Arrow 构建可扩展的智能园艺系统的因素,以及它究竟如何运作。
您能告诉我们关于 Growhouse 的信息吗?
Arrow Growhouse 平台是一个灵活、可扩展的智能农业解决方案,用于监控和控制商业增长环境的关键方面。它将环境和工厂级监控和多通道照明控制结合到一个基于云的用户界面中,并且兼备 Web 和移动应用程序。它与目前市场上的大多数园艺灯具兼容,基础架构允许根据客户的个人需求轻松开发额外的传感和控制模块。
该平台包含哪些组件?
根据用户的需求,可以零碎地购买系统,也可以购买完整的系统。基本套件包括一个与云通信的网关和一个连接到园艺灯具本身的多通道 LED 控制器,允许用户控制不同的颜色通道。该套件还包括一个土壤传感器,用于监测土壤的水分含量和 pH 值。客户可以根据需要添加更多传感器和控制器。
系统的架构可自定义:如果农民有独特的需求,并希望监控基本组件未涵盖的系统方面,则很容易开发额外的传感器模块来满足他们的需求。
打造这种智能园艺解决方案的灵感是什么?
在过去几年中,我们曾与许多不同的园艺和园艺毗连领域的客户合作。我们注意到,尽管客户对于如何以最佳方式种植植物有很好的想法,但有一系列基本要求。这个客户群主要是种植者,而不是硬件和软件专家,所以我们认为:如果我们构建了一个基础平台,可以针对他们的独特需求进行个性化和定制,会怎么样?
该产品已上市多久?
该产品于去年推出,并结合了近期的技术进步:
- LED 技术的成熟使可控的园艺 LED 灯具的实际应用成为可能。突然之间,农民可以控制植物在其生长过程中看到的光谱,这可以触发特定的特征。
- 此外,通信和传感的进步和成本降低使得能够更好地监控工厂层面正在发生的事情。
这些综合因素在几年前引发了一场革命,这反映在迄今为止围绕 Growhouse 的反馈上。系统历来是完全不同的手动系统(如照明、环境控制和灌溉施肥),但 Growhouse 将所有监控和控制功能集成到一个直观的用户界面中。
您为什么选择将 Silicon Labs 的技术用于您的平台?
与许多物联网平台一样,Growhouse 涉及网关、终端设备以及与云和用户界面的通信。我们的终端设备之间通过 Zigbee 进行通信,而调试通信则通过蓝牙进行。我们选择 Silicon Labs Zigbee 模块作为无线电模块,因为它是一种高性能、集成的双重技术,可满足我们的需求。
智能园艺的主要市场驱动因素是什么?
市场增长得益于各种需求:资源保护、人口增长、对当地生产的渴望、减少农产品和种植物的运输,以及减少农药和肥料的使用。其中许多需求都与创建生态可持续农业方法的意图有关。
智能农业还提供了高度受控的环境,因此种植者最终不仅可以获得快速增长的作物产量,还可以获得更稳定的产量,减少废弃物流失。对生长环境的不同方面进行控制,使种植者能够确保其作物按照他们的需求生长。
近年来,室内园艺业蓬勃发展。室内农业对地球有何好处?
关键在于对种植环境的控制。当您在室外种植作物时,会受到天气变化的影响。通过室内园艺,种植者可以完全控制该环境,从而显著减少用水量和对肥料和农药的需求。室内农业还允许在可能不适合种植某些室外作物的地区进行耕作。例如,在非洲的一些地区,无法在地上种植某些作物,而在仓库或容器内种植可以让人们实现在当地种植。
您如何看待物联网技术对未来可持续农业的支持?
我们将农业的演变视为人类历史的演变。直到最近,我们还没有太多关于如何更好地耕种的见解和数据。我认为物联网在智能农业中的发展方向是 AI 的实施:对在越来越精细的层面上收集的所有新衍生的数据进行处理。我认为,从播种到准备收获,我们将看到自动化的延续。
一切都将基于传感器的数据和制定的规则,从而实现更好的质量和作物一致性、更少的浪费以及更多本地种植的作物。我们将开始在地方层面看到这些系统的小型版本,无论是小城市还是大学校园,一直到我们可能在自己家安装这些系统,就像您厨房中的微型花园一样。无论您多擅长园艺,都可以在家中种植优质农产品,并摆脱所有运输需求和其他外部因素。