介绍 Silicon Labs 的全新 Z-Wave 800 开发套件,用于轻松开发智能家居物联网应用
2022 年 6 月 20 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 1 分钟
Silicon Labs 发布了 Z-Wave 800 系列模块的开发套件,以进一步简化各种物联网应用的开发体验。全新套件基于 Silicon Labs ZGM230S SiP 模块,采用流行的 Thunderboard 封装,提供一系列压力、温度和湿度等传感器选项,以及环境光传感器和霍尔效应磁性传感器等。ZGM230S 是一款小型 (6.5 mm x 6.5 mm) SiP 模块,旨在提供高 RF 性能和低电流消耗,以及行业领先的安全功能。
Z-Wave 已成为广受喜爱的智能家居设备开发物联网无线协议。新增 Z-Wave 800 开发套件是对 Silicon Labs 产品套件的补充,为开发人员提供了另一种选择,以快速将各种低功耗、高性能智能家居应用推向市场。凭借从照明控制到漏水检测等各种应用,我们的目标是扩展物联网功能的可访问性,并为开发人员提供工具,使他们能够快速对应用进行原型设计,无论其无线专业知识或编码知识水平如何。这种方法的一部分是用户友好型界面,它具有两个可以集成到应用程序中的按钮,以及两个 LED 和一个 RGB LED,可用于对照明应用进行原型设计。对于功率敏感型应用,套件上的所有传感器都位于单独的电源域中,可确保它们在极低功耗状态下进行感应。
Z-Wave 800 开发套件同时支持 Z-Wave 长距离和网状网络,并可用作终端节点和控制器。这一优势确保开发人员无需为终端节点和控制器购买单独的套件。
了解有关这些 Z-Wave 800 开发套件的更多信息。如果您有其他问题或意见,请随时提出。
类别: Z-Wave