携手 Sensory Inc. 扩展我们的 AI 能力

2022 年 11 月 23 日 | Tamas Daranyi | 阅读本文需要 2 分钟

Silicon Labs 专注于打造互联设备,改变人们与环境互动的方式,无论是家居还是工商业领域。更令人兴奋的一大新兴趋势是,在嵌入式设备和边缘注入人工智能 (AI) 和机器学习 (ML),可有助于扩展此类互动。AI/ML 不仅完善了唤醒词检测或玻璃破碎检测等现有用例,还根据声音(而非移动)开辟了建筑占用率检测等全新用例(我们都经历过这样的情况:运动检测器未捕捉到手指在键盘上的细微移动;您还在办公室时灯就已关闭)。

 

Silicon Labs 是您在物联网开发过程各个阶段的 AI/ML 合作伙伴

我们认识到,每个人都处在 AI/ML 之旅的不同阶段。因此,Silicon Labs 创建了简单的类别,可根据相应的 AI/ML 专业知识水平提供合适的解决方案:ML 专家、ML 探索者和 ML 解决方案。

 

Ml dev levels
  • 专家:ML 专家是拥有丰富 ML 项目工作经验、熟悉 TensorFlow 和 Python 的人员。这些开发人员了解如何预处理原始数据并衰减关键元素,知道如何创建适当的卷积计算网络,以及如何解释从推理得来的随机信息的恒定输出。
  • 探索者:ML 探索者是熟悉 ML 概念、经验丰富的嵌入式开发人员,但可能第一次处理 ML 项目,或者正在探索 ML 如何帮助其产品脱颖而出。该级别的开发人员对提供端到端工作流程覆盖的工具感兴趣,或者更喜欢基于 GUI 的工具而不是基于代码的解决方案。
  • 解决方案:对该级别开发人员的 ML 应用经验要求很低,他们需要寻找专注于其特定用例的解决方案,以便集成到当前应用中。对此级别提供的工具将侧重于将 ML 作为方法,但不需要任何 ML 经验。

 

携手 Sensory Inc. 扩展我们的物联网设备 ML 解决方案。

今天,很高兴地宣布,我们正与 Sensory Inc. 建立合作伙伴关系,以扩展我们的 AI/ML 开发能力。Sensory 是唤醒词检测和命令或连续语音识别领域的市场领军企业,已在超过 30 亿台设备上提供 AI/ML 功能。通过这一全新的合作伙伴关系,Sensory 已做好准备,将在 Silicon Labs 专注于 AI/ML 的强大 SoC 上进行部署。具体而言,您可在 EFR32 系列 1 和 系列 2 上开始使用 Sensory 的产品,其中包括 MG24,它具有内置 AI/ML 加速器,可从主 Arm Cortex MCU 上卸载专门的机器学习任务,从而将这些机器学习操作的性能提高 8 倍,将能耗降低 6 倍。

Sensory 首席执行官 Todd Mozer 表示:“Silicon Labs 非常重视 Zigbee 等多种协议的低功耗、无线连接性,这对于扩大 Sensory 用户群的机器学习覆盖范围是一大补充。”“Silicon Labs 携手 Sensory 为低功耗无线应用开辟了新市场。”Sensory 非常适合那些无需定制 AI/ML 应用程序,而是准备从 Sensory 预先封装、完整成熟的代码集中进行选择的人员。如果您感兴趣,可查看 GitHub 上的示例代码。这个小演示旨在展示如何在边缘使用唤醒词检测。

此外,Silicon Labs 还将 Sensory 和其他有影响力的机器学习组织加入了 tinyML 基金会。通过加入该社区,Silicon Labs 将加强该基金会在促进嵌入式设备上采用和使用更多 tinyML 应用程序方面所做的工作,分享知识,指导用户和市场,探索可利用 tinyML 技术解决的新用例和问题,并由此增加市场采用率。

 

开始使用 Sensory 和 Silicon Labs 携手打造的物联网 AI/ML

如上所述,使用 GitHub 上的示例代码即可立即开始使用 Sensory 的产品。Sensory 还参加了我们近期举办的 Works With 2022 开发人员大会。您可使用 Sensory 点播功能观看培训,获得更多的实操经验:AI/ML 物联网开发培训:Works With 2022

您还可在 Silicon Labs 社区网站上阅读我的同事 Dan Kozin 发表的技术操作指南、输入唤醒词便可在此 ML 示例中使用您自己的唤醒词,以查看 Silicon Labs 与 Sensory 合作内容的更多示例。

Tamas Daranyi
Tamas Daranyi
AI/ML 高级产品经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software