为物联网开发 Amazon Sidewalk 设备

2024 年 7 月 1 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 1 分钟

在日益互联的世界中,物联网已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从智能家居设备到可穿戴小工具,物联网设备让我们变得更高效、更健康,并带来新的便利水平。然而,稳健可靠的连接至关重要。进入 Amazon Sidewalk,这是一个共享无线网络,旨在将物联网设备的覆盖范围扩展到我们的家居之外。这不仅彻底改变了物联网连接,也弥合了社区之间的差距。

 

什么是 Amazon Sidewalk?

Amazon Sidewalk 的理念是让我们的世界更智能、更安全、更好地互联,这是一个新颖的概念,利用现有的 Amazon Echo 和 Ring 设备作为桥梁,创建整个社区范围内的网络。它不仅通过扩大设备范围彻底改变了物联网连接,而且还弥合了家庭和社区之间的差距。

以下是它的工作原理:

  • 共享网络: Amazon Sidewalk 允许兼容设备通过共享网络相互通信。该网络超越了个人家居,连接了更广泛的设备。
  • 低带宽、长距离连接: 即使在低带宽下,Amazon Sidewalk 也能提供可靠的连接。它非常适合户外照明、运动传感器和基于位置的跟踪器等设备。
  • 通信协议: Amazon Sidewalk 使用多种通信协议:
    • 蓝牙低功耗 (LE): 用于家居内的短距离通信。
    • CSS 和 FSK 无线电协议: 这些协议在 900 MHz 频率下运行,可实现更远范围的通信。

 

Amazon Sidewalk 体系结构

Amazon Sidewalk 的体系结构由三层组成:

  • 无线电层
    • Amazon Sidewalk 设备使用蓝牙 LE、CSS 或 FSK 进行通信。
    • 应用层位于蓝牙 LE 设备的蓝牙 LE 协议栈顶部。
    • 对于 FSK 和 CSS,还有一个额外的网络层。
  • 网络层
    • 处理设备之间的数据路由和转发。
    • 确保跨 Amazon Sidewalk 网络的无缝通信。
  • 应用层
    • 管理设备特定的应用程序和服务。
    • 所有 Amazon Sidewalk 设备使用 AWS loT Core for Amazon Sidewalk 连接到云。

 

Silicon Labs:启用 Amazon Sidewalk 设备

Silicon Labs 是领先的物联网解决方案提供商,为 Amazon Sidewalk 设备提供全面的开发生态系统:

  • Amazon Sidewalk SDK: 我们经过认证的 SDK 可简化开发、降低成本并加快 Amazon Sidewalk 设备的上市时间。
  • 无线硬件: Silicon Labs 提供一系列硬件选项,包括SG28双频 SoC、SG23SoC 和BG21/BG24蓝牙 LE 模块。
  • 安全性: 安全性在物联网中至关重要,Silicon Labs 确保 Amazon Sidewalk 设备的强大安全功能。
  • 开发套件和工具: 开发人员可以访问集成工具和服务,从概念到产品发布。

 

与 Amazon 合作

Silicon Labs 与 Amazon 密切合作,推动长期成功:

  • 硬件路线图: 持续创新确保与亚马逊不断发展的生态系统兼容。
  • 软件更新: 定期更新可增强设备性能和安全性。

 

在开发 Amazon Sidewalk 设备时选择合适的硬件

Silicon Labs 的 Amazon Sidewalk 硬件选型指南旨在帮助开发人员为其支持 Sidewalk 的设备选择理想的模块或 SoC 以及相关的开发硬件。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software