Arrow Electronics 专属优惠:xG28 开发套件 50% 折扣
Now through 10 月 31 日, Arrow Electronics is offering a 50 percent discount on the full line of development kits for Silicon Labs’ newly released EFR32xG28 platform. 该优惠专为 Arrow Electronics 客户提供,适用于无线电板套件、Explorer 套件和 Pro 套件,可帮助开发人员亲身体验这些 SOC 的出色性能。在各种智能家居和工业应用中,越发需要使用长距离网络,xG28 系列将面向长距离功能的高性能 1 GHz 以下无线电与 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线电集于一身,可实现 1 GHz 以下网络中的全新多协议应用场景。这些设备还内置 AI/ML 硬件加速器,能够在边缘进行机器学习,这是实现长距离自动化的关键所在。
请访问 www.arrow.com,输入您所需的 xG28 工具部件编号;也可点击下方超链接的产品编号。结账时,输入代码 WORKSWITH2023 即可立享 50% 折扣。此优惠仅限前 100 名客户/公司。
以下任一 xG28 评估板使用此促销代码可立享 50% 折扣:·
EFR32xG28 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 (LE) 和 +14 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 和 Pro 套件主板协同使用,支持基于 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、Proprietary、Wi-SUN 和 Z-Wave 的 1 GHz 以下和 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线协议的无线物联网设备的开发。该套件包括 BRD4400C 双频无线电,能够支持 +14 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz RF。该无线电板可提供完整的参考设计和设计文件。
EFR32xG28 + 2.4 GHz 蓝牙 LE 和 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 和 Pro 套件主板协同工作,支持基于 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、Proprietary、Wi-SUN 和 Z-Wave 的 1 GHz 以下和 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线协议的无线物联网设备的开发。该套件包括 BRD4401C 双频无线电,能够支持 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz RF。该无线电板可提供完整的参考设计和设计文件。
EFR32xG28 +14 dBm + 2.4 GHz 蓝牙 LE Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下和 2.4 GHz 协议(如 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、专有协议、Wi-SUN 和 WM-BUS)的无线物联网设备的开发。 Pro 套件包括能够支持 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz RF 的 BRD4401C 双频无线电和 Pro 套件主板。这款无线 Pro 套件主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。xG28 Pro 套件提供开发高容量、可扩展 1 GHz 以下无线物联网应用所需的所有工具。
EFR32xG28 +20 dBm + 2.4 GHz 蓝牙 LE Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下和 2.4 GHz 协议(如 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、专有协议、Wi-SUN 和 WM-BUS)的无线物联网设备的开发。Pro 套件包括能够支持 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz RF 的 BRD4401C 双频无线电和 Pro 套件主板。 这款无线 Pro 套件主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。xG28 Pro 套件提供开发高容量、可扩展 1 GHz 以下无线物联网应用所需的所有工具。
EFR32xG28 +14 dBm + 2.4 GHz 蓝牙 LE Explorer 套件旨在支持基于 1 GHz 以下无线协议和 2.4 GHz Bluetooth LE 的无线物联网设备的开发。Explorer 套件支持 mikroBUS(TM) 和 Qwiic 连接器,是快速原型设计和软件开发的理想之选。 该无线电板支持 868/915 MHz 和 Bluetooth LE 的 2.4 GHz,并提供板载调试器支持。
PG28 Pro Kit 是 EFM32PG28 微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM32PG28 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。
*XG28 评估板使用此促销代码可立享 50% 折扣(1)。以下评估板可享此折扣:xG28-RB4400C、xG28-RB4401C、xG28-PK6024A、xG28-PK6025A、xG28-EK2705A 和 PG28-PK2506A。可能适用其他除外条款。促销代码不得与任何其他代码组合使用,但可以添加至任何免费送货促销活动中,在结账时将自动应用。此优惠活动不适用于任何独家定价订单,客户必须在下单时选择其中一种定价。MyArrow 客户只有通过 arrow.com 购买时才有资格享受此优惠,且前提是购物车中没有特价商品。 Discount does not apply to purchases made on http://my.arrow.com nor purchases made on http://verical.com. Promo code may only be applied to one (1) transaction per customer prior to offer expiration date. Offer expires 10 月 31 日st, 2023 at 11:59 PM MT. Arrow reserves the right to end this promotion at any time.