毕生难忘的一天:2024 国际嵌入式系统展览会
本月早些时候,我第一次参加了纽伦堡嵌入式展览会 Embedded World,感到非常高兴。我们全公司的同事都在忙于筹备参与这场活动,对我们的展位进行最后的装饰,以及练习自己的讲解。除此之外,我们还有更多同事参与了我们的 xG26 系列无线 SoC 和 MCU 的发布准备工作。走近纽伦堡展览贸易中心的展位,看到一切都准备停当,我们都非常兴奋。在这篇博客中,我将分享从我这个参展新人的角度观察到的几大亮点。
Ann Olivo、Jacey Zuniga、Alisha Perkins 和 John Dixon。第 1 天,入场展会。
整个 Silabs 团队都已经为本周作好准备!
Daniel Cooley、Garrett Burnett 和 John Dixon 在第 1 天聚首研究媒体采访和客户接待事宜
第 1 天,我们展位内的五个演示站让人产生了浓厚的兴趣。我们的机器学习演示展示了我们面向数据、音频和视觉应用推出的超低功耗解决方案。我们展示了一些灵巧的应用,如丢箱检测、音频关键词检测以及非常热门的 Pac-Man 游戏。我们的团队还在会议活动期间发表了四段演讲。嵌入式技术和边缘 AI 在展厅和会议活动中占据了主导地位。杰出工程师 Javier Elenes 发表了一项令人兴奋的案例研究,探讨使用嵌入式无云机器学习解决方案在电池供电设备上实现语音控制。随后,AI/ML 高级产品经理 Tamas Daranyi 谈到了无线传感以及如何在边缘开发运动检测应用。作为无线连接领域的前沿企业,我们还在会议期间分享了我们在这些领域的专业知识。当天上午,应用工程经理 Julien Tiron 深入介绍了 Matter 桥接体系结构。下午,应用工程师 Lucie Labadie 分析了 Amazon Sidewalk 的性能。
Marton Komancsik 和 Lucie Labadie 与我们热门的机器学习演示。
第二天的展会内容都是蓝牙 – Silicon Labs 开展的第二日蓝牙相关讲解比任何其他公司都要多。I&C 营销总监 Mikko Savolainen 谈到了新的蓝牙网状网络改善成果,包括 OTA 固件更新和远程配置,以及这些功能支持的新型工业和商业应用。高级产品营销经理 Petteri Paatsila 讨论了蓝牙 LE PAwR(具备响应功能的周期性广告)及其如何实现大规模、低功耗、双向网络——这是电子货架标签、资产监控、制造、物流等应用的精髓技术。最后,蓝牙产品经理 Parker Dorris 使用蓝牙的信道探测功能,针对距离估计为我们提供了宝贵的见解。我们还在展位上进行了现场信道探测演示,亲眼看到这一功能的运行过程令人印象深刻!
能够通过现场演示向大家介绍蓝牙信道探测,Parker Dorris 和 Priyanka Sukumar 都感到心情激动。
而如果不提 Matter 在 Embedded World 展会上的重要地位就是我的疏忽了。我们展示了针对 Matter over Thread 和 Matter over Wi-Fi 的解决方案,高级产品营销经理 Matt Maupin 从用户的角度就他在 Matter 方面的体验进行了深入的讲解。
Matt Maupin 和 Lasse Madsen 准备好回答有关 Matter 的所有问题。
Matter 也是我们合作区的一大亮点,我们在这里展示了我们与 Arduino 的合作内容。我们携手合作,通过将 Arduino 的软件库整合到我们最优的硬件上,支持 Arduino 拥有 3300 万庞大开发人员的社区顺畅开发 Matter over Thread 应用。这对世界各地的开发人员来说是一项双赢举措。
连接标准联盟的 Sam Machin 向 Bela Varga 和 Tamas Jozsi 介绍了我们与 Arduino 的合作。
在这个定制开发套件的合作区玩《毁灭战士》(Doom) 游戏,该开发套件配备嵌入了我们的 xG24 模块的 SparkFun Thing+ Matter 开发板。访问我们的社区页面,了解更多信息。
我们在 #women4ew 社交活动中发挥了强大的影响力,以此结束了第 2 天。从展厅可以明显看出,女性在我们的这个领域仍然仅占少数。同嵌入式技术领域的其他女性交流经验并进一步学习如何应对技术领域(对于女性)的偏见,令人精神振奋。就我个人而言,能够为一家致力于多元化、公平和包容 (DEI) 并提供 Women @ Silicon Labs 等员工资源群组的访问权限的公司工作,我深感幸运。
与任何贸易展一样,工作进度在第 3 天开始放缓,然而放缓的程度其实并未如同预期那么多。应用工程师 Marton Komancsik 继续参与会议活动,发表了一份关于他对新型 PCB 设计的研究报告,该设计可以大大降低智能照明等应用的生产成本。
除了我们在 4A 厅的展位之外,在从合作伙伴到客户的许多不同的展位上都能看到 Silicon Labs 的徽标,令人心情激动。我们的工程师、产品经理和营销人员都是会议活动不可或缺的一部分,我们的展位演示在展示无线技术的新颖而显著的进步方面表现出色。
如需详细了解边缘 AI/ML,您可以通过 Works With 2023 访问我们的整个 AI/ML 课程资料。我们还持续开展技术讲座,涵盖蓝牙、Wi-Fi、Matter、LPWAN 等主题。您可以注册报名这个系列,获取提供问答机会的实时课程,以及直播后的点播课程。