值得关注的 7 大新兴蓝牙技术趋势

值得关注的 7 大新兴蓝牙技术趋势

2022 年 11 月 2 日 | Aashish Chaddha | 阅读本文需要 3 分钟

众所周知,世界的联系比以往任何时候都更加紧密。随着全球数以百万计的智能设备部署在私人和商业环境中,无缝通信在日常生活中越来越常见。

如今,蓝牙低能耗 (LE) 技术正在实现新的物联网应用场景,开辟了一系列有望实现显著和可持续增长的应用。在 Silicon Labs 丰富的蓝牙 LE 工具组合的支持下,这七大技术趋势会在未来几个月和几年内受到每个人的关注:

 

1. 高度准确的资产跟踪

蓝牙技术正在推动实时定位系统 (RTLS) 解决方案快速发展。例如,这些解决方案能够帮助定位仓库中的工具和工人,也可帮助定位智能医院中的医疗设备和患者。到 2025 年,预计将部署 516,000 套蓝牙 RTLS 资产跟踪用例,资产跟踪将变得更加精细和准确。到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 等新兴技术利用天线阵列进行三角定位可实现更精确的定位,而高精度距离测量 (HADM) 的精度则可精确到厘米。

潜在应用: 医疗设备/用品/患者跟踪;运输和物流;重型机械和电动工具跟踪及维护 

 

2. 室内导航和寻路

从机场、火车站到博物馆、医院,蓝牙室内定位系统 (IPS) 已经迅速成为克服 GPS 室内覆盖挑战的标准,帮助游客在复杂的设施中顺畅无阻。目前,77% 的蓝牙定位服务部署可实现室内导航。无论是蓝牙 RSSI 无线电网络、AoD 信标,还是 Wi-Fi 或无线照明系统内置的蓝牙功能,消费者只需使用智能设备,即可更轻松地在复杂的设施中导航。

潜在应用:购物中心、机场、大卖场、火车站和医院的寻路和室内地图 

 

3. 设备网络

以蓝牙网状网络技术为主要驱动力,设备网络正在不断扩展,变得比以往任何时候都更加强大。这些网络可以用于控制和监控联网照明控制和楼宇自动化等系统。设备网络是仅次于定位服务的第二大 LE 蓝牙应用。

潜在应用: 光源、照明/占用传感器、控制装置、HVAC 系统、温度/湿度传感器和访问控制

 

4. 个人物品查找

据估计,到 2026 年,蓝牙个人跟踪设备每年将出货 1.4 亿台,低成本蓝牙推动了这项技术的采用。越来越多的消费者将蓝牙标签贴在钥匙、钱包、手包和其他个人物品上。当无法找到带有标签的物品时,他们只需使用智能手机上的应用程序就可以找到它。像 Apple 的 Find My 这样不断发展的网络,结合 HADM 技术,使得寻找丢失的贵重物品变得更加容易。

潜在应用: 用于个人物品或贵重物品的 Air Tag 和智能标签 

 

5. 数字钥匙

智能手机在日常生活中发挥的作用愈发广泛。蓝牙技术将智能手机转变为便捷且安全的数字钥匙,当您走近汽车、家、办公楼等场所时即可打开车门和房门。当用户在一定范围内或在他们的智能设备上启用权限时,安装有蓝牙钥匙应用的设备便可打开房门。智能设备的内置安全功能(例如人脸识别、密码等)为数字钥匙增加了额外的保护措施。

潜在应用:汽车、楼宇和家的数字钥匙;酒店或其他酒店业场所的远程登记入住 

 

6. 音频流

低功耗蓝牙技术为与多个用户共享音频开辟了新的应用,使工作中的通信更加安全,并使需要助听的人更容易融入这个世界。LE Audio 以 Classic Audio 为基础,支持头戴式设备内通信或更灵敏的助听功能,可以区分背景噪声和所需的通信。床内音频系统可为住院患者提供便利,使住宿环境更加舒适。

潜在应用: 耳机、智能手表、车载信息娱乐系统、机顶盒、助听设备、安全头盔 

 

7. 更高的数据传输速率

35 % 的物联网联网设备都需要依赖蓝牙。从日常消费品牙刷到远程空气质量监测器,各种产品都会将数据传输到云,以供消费、分析和用于改善个人生活和社会福祉。新兴的蓝牙技术加快了固件更新速度、提高了批量数据传输速率,并可流式处理较大的媒体文件。

潜在应用: 智能手表/健身设备、便携式医疗设备、个人电脑外围设备(如鼠标、键盘等)、小型电器、设备网络上的接入点、电动工具和重型机械 

 

虽然几乎每个行业的消费者都已经广泛接受甚至期待使用蓝牙技术,但这些新的低功耗选项正在将蓝牙解决方案推向前所未有的高度。通过利用这些新兴趋势以及支持这些趋势的半导体技术,开发人员可以确保其应用程序保持联网和和安全。详细了解 Silicon Labs 如何支持将蓝牙集成到您的智能设备设计中。

Aashish Chaddha
Aashish Chaddha
无线产品市场营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software