城市化正在迅速推进。由于城市发展需要更多的基础设施、消耗更多的能源并产生更多的废弃物,因此它们面临着在扩大规模的同时减少温室气体排放的挑战。如今,城市的能源消耗占全球消耗的 78%,温室气体排放超过全球排放的 60%。为了在增加基础设施和产能的同时减少城市的碳排放量,需要转变思考模式 - 城市必须使用数字化和无线技术来更智能地运营,更高效地生产和分配能源,并确定可再生能源的优先顺序。利用物联网,可以实时监控并远程控制市政资产,居民可以主动跟踪能耗,城市可以控制何时何地需要电力。
城市不断增长,扩展了其土地面积、基础设施和服务能力。随着人口的涌入,城市需要快速扩展,并增加更多随之发展的设备,包括智能电表、智能路灯、EV 充电器。
智能城市设备通常连接到城市中央操作系统、电网和公用设施的中心。一次安全漏洞事故就足以让操作完全停止。每台设备,尤其是那些控制关键资源和数据的设备,必须在整个生命周期内受到有力保护。
在城市内部署物联网网络会是一项艰巨的任务。城市必须能够在众多智能城市应用间共享网络,以最大限度地提高其 ROI。有了物联网,智能路灯不仅可用于街道照明,还可连接交通灯、垃圾箱、停车场计费表等。
包括燃气表、路灯和 EV 充电器在内的智能城市应用,通常由电池供电,并分布在大面积区域。要维护安装的基础设施,需要具有长电池寿命、可靠无线连接和无线更新功能的低维护成本物联网设备。
为保护收入流、最大限度降低维护成本并确保积极的客户体验,智能城市节点需要保持连接,无论距离长短、随机存在的障碍物、小问题和其他城市干扰因素如何。可靠的无线连接对城市至关重要,考虑以下几个方面:连通性标准、频段、网络拓扑和设备的射频 (RF) 性能。
要想在竞争激烈的智能家居市场取得成功,仅仅开发和向市场推出产品是不够的。借助不断发展的软件、安全和无线生态系统,您必须考虑如何管理从设计到停用的整个物联网产品生命周期,同时满足用户每天的需求。