• 智能家居
  • |
  • Z-Wave 700 模块

智能家居警报凭借 Z-Wave 符合严格的标准

|

Z-Wave 700 系列模块

专为满足现在和未来智能家居的需求而设计

  • 非常适合于长距离、低功耗应用
  • 支持所有 Z-Wave 1 GHz 以下频段
  • 单颗纽扣电池即可运行 10 年

Robin Knox 在度蜜月时,他想到了家里的情况。具体而言,他当时在想,如果在他出国期间有陌生人闯入家里,他的家庭安全系统将变得毫无用处。他无法采取任何有意义的行动,他唯一能真正做的是在智能手机屏幕上观看事件的发展。后来,Robin 一回到家就开始选购家庭安全系统。令他失望的是,当时没有几款产品支持用户自行安装。Robin 和朋友 Paul Walton 决定自主开发相关产品,于是创立了 Boundary 来满足这一市场需求。

挑战

开发对用户友好的智能家居警报系统,提供强大的安全功能,而不需要进行专业安装。

解决方案

使用 Silicon Labs 智能家居解决方案和 Z-Wave 700 系列设计先进的警报系统,可由消费者自行安装,并通过移动应用程序进行监控。

结果

Boundary 创建了对用户友好的警报系统,并且符合欧洲入侵警报系统标准的严格要求

Robin 和 Paul 设定了一些非常具体的目标。第一,他们希望设备看上去很美观。要让人们乐意将设备安装到自己的家中,设备就必须非常漂亮。第二,设备必须易于使用。英国家庭安防市场的一个有趣之处是,设备制造商必须遵守一套复杂的英国和欧洲标准。对于房主而言,这意味着必须以专业的方式安装警报系统。最后,他们希望设备能够提供强大功能,并为 DIY 消费者提供经济有效的解决方案。

于是,专注于打造出色用户体验的 Boundary 应运而生。该公司的第一款产品是一款 IoT 警报系统,预计将于 2020 年晚些时候推出。使 Boundary 从竞争对手中脱颖而出的关键要素之一是,其参与了 EN50131 欧洲入侵警报系统标准合规性认证;该认证要求是,必须满足用来验证质量、性能和组件设计的一组严格要求。该认证过程正在进行,有望于 2021 年第一季度完成。

除了遵守严格的监管标准外,Robin 和 Paul 还希望开发一款产品,使其便于客户安装、提供中大型房屋所需的范围,并维护网络上所有设备的连接。Boundary 推出了带常开检测功能的移动传感器,可用于多种家庭自动化程序,如在房屋中没有人时关闭智能照明及调节供暖。借助门/窗传感器,任何擅自闯入行为都会立即触发警报。用户还可以在应用程序中随时查看窗或门的状态。

可应对这些挑战的 Z-Wave 无线标准应运而生,Z-Wave 700 模块系列成为了该设计的基础。这些模块旨在满足智能家居的需求;随着智能家居领域的发展,对传感器和高效电池供电设备的需求会不断增长,更需要长距离和低功耗技术。Boundary IoT 警报系统实现了出色用户友好度的使命,客户仅需扫描二维码来配对设备即可。他们打造出一款易用、可靠且超出最高法规标准要求的警报系统。

了解如何使用 Z-Wave 700 系列开发智能家居解决方案

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software