世界各地的医疗机构面临同样的挑战:如何在不引入新的低效问题的情况下为更多人提供关键医疗保健。近二十年来,Borda Technology 一直使用连接性能来提高医疗保健环境的效率。公司的使命是通过可操作的物联网数据来提高运营意识和洞察力,这体现在他们愿意在其认为最需要的领域不断创新。为客户提供高性能无线产品来实现效率提升,这在提高医院和其他临床环境安全性并改善患者健康结果方面具有巨大潜力。在多层医院设施的数十万平方英尺/平方米中嵌入物联网连接面临一系列特定挑战。除了阻挡 RF 传播的厚墙壁外,持续运行的电子和无线电设备还会对这些环境造成极大干扰。
挑战
通过开发强大且可扩展的实时定位服务 (RTLS) 解决方案,在各种规模和复杂程度的医院环境中跟踪医疗设备、人员和患者,从而提高患者护理质量和运营效率。
解决方案
蓝牙测向解决方案
Silicon Labs 的到达角 (AoA) 解决方案由 BG22 蓝牙 SoC、天线阵列参考板、RTLS 库和工具组成,可实现准确的位置估计、低功耗操作和可靠的室内定位服务安全性。
结果
通过创建基于蓝牙的 RTLS 解决方案,为大型医院环境提供运营洞察,从而获得更好的医疗保健和业务洞察力。高精度定位服务支持医院做出精明决策,同时简化以前难以管理的流程并尽可能减少人工干预。
BG22 蓝牙 SoC
天线阵列板
RTLS 软件库
工具/Simplicity Studio
安全可靠的医疗保健蓝牙资产跟踪
世界卫生组织 (WHO) 估计,2000-2018 年间政府卫生支出超过 8 万亿美元,占全球 GDP 的 10%。当前的人员配置挑战、新冠肺炎疫情以及医疗保健成本的增加加剧了这些挑战。这一增长给大多数医疗保健系统带来了压力,但 Borda Technology 及与之类似的公司正在利用技术来创造公平竞争环境。无线连接尤其在这方面产生了巨大的影响。
Silicon Labs RTLS 蓝牙解决方案
将全新定位服务基础设施引入医院环境可能是一个令管理员感觉有压力的提议。Borda 需要一种方法来确保客户的投资回报率 (ROI),并省去大量的安装费用。蓝牙是目前非常普遍和知名的网络协议之一,是应对这一挑战的关键。随着蓝牙定位服务的推出,包括蓝牙 5.1 中的到达角 (AoA),设备可以确定蓝牙信号的方向。这是医疗保健应用的重要发展,因为许多医院都拥有大型的单间病房,人员和设备不断移动,并以各种方式互动。
Borda 推出了基于 Silicon Labs BG22 蓝牙 SoC 的防篡改跟踪标签和定位器,利用了当前蓝牙规范提供的高精度。这些标签能够跟踪设备的使用情况,以及患者和医院工作人员与资产的互动。以前的网络限制使得跟踪移动成为可能,这是朝着正确方向迈出的一步,但出现了一个假设,即如果某物在被使用的区域内移动。在现实环境中,资产在不使用的情况下一直四处移动,因此 Borda 着手提供更清晰的利用率图。其结果是提供标签解决方案,使员工具备运营洞察力,从而为更好的医疗保健和业务决策提供信息。
能够快速定位资产不仅有利于护理人员和患者,还意味着生物医学工程师或校准人员不会花太多时间跟踪要维护的设备。Borda 解决方案通过设置警报来提醒员工注意需要注意的设备,从而防止使用未经校准的设备。例如,电烙装置在手术中用于破坏受损组织或止血。如果这些仪器未经正确校准,可能会导致患者灼伤。这种洞察力可以降低潜在危险错误的余地,并提高服务质量。
蓝牙定位服务的硬件、软件和工具方法
一般而言,芯片供应商通常只提供硬件和软件协议栈,但大多数系统开发都由开发人员负责。对于定位服务应用,Silicon Labs 提供芯片以及天线阵列和广泛的软件库,客户可实施这些阵列以加快上市时间并省去内部开发的成本。
我们与 Borda 合作,提供运行其解决方案的基础设施,包括调试、开发和测试工具,以在现有技术的基础上构建其产品,从而缩短开发时间并加快产品上市速度。BG22 专为高容量、成本敏感型应用而开发,Borda 的资产标记解决方案是一个很好的示例,说明了为何蓝牙非常适合 RTLS 应用。除了低功耗运行外,蓝牙几乎无处不在,遍布我们使用的设备和大多数用户熟悉的设备中。BG22 的简单性以及与采用整体方法开发 RTLS 的芯片供应商合作,也帮助 Borda 大幅缩短了安装其解决方案所需的时间。过去花费数月的时间,现在只需几周即可启动并运行。