• 智能家居
  • |
  • Zigbee 和 Thread

Silicon Labs 的 Zigbee 专业技术在由 Zigbee 网关、控件和传感器提供支持的 Blaze Automation B.One OS 中大放异彩

|

物联网市场是一个碎片化市场,其中的标准和协议五花八门,这注定了用户要面对漫长而复杂的安装过程,而且这些安装并非一定能满足他们的要求。Blaze Automation 是印度一家领先的物联网公司,随着物联网市场开始不断发展,该公司嗅到了家庭自动化市场中的商机。

在印度,技术的进步、消费者兴趣的提高以及价格的降低,使得全国各地的原始设计制造商 (ODM) 有可能在家庭自动化和物联网领域进行创新。

Blaze Automation 的解决方案是什么?B.One OS — 一个由物联网集线器、传感器和控件组成的直观系统,能够实现强大的设备管理功能和更高的安全性。通过强调开放标准和协议、减少人工干预并在开发初期就考虑进安全性,该团队持续将人本主义和互操作性放在首位。

挑战

利用家庭自动化物联网领域的积极进展、用户体验相关专业知识和集成技术,打造具备高安全性和强大能量管理功能的更优秀物联网解决方案。

解决方案

Zigbee 芯片组、模块(包括 MGM21 和 MGM24)和软件栈,其代表了 Silicon Labs 在无线连接领域方面丰富而雄厚的专业技术。

结果

B.One OS 是一个功能强大、直观易用的物联网系统,该系统基于 Zigbee,提高了业主和企业的效率与安全性。

致力于 Zigbee

最近,Zigbee 在家庭自动化和物联网方面广受关注。这种无线技术已成为电信、公用事业和消费电子领域中各主要利益相关者的首选协议。他们的支持,以及 Zigbee Alliance 和 Zigbee Cluster Library 等组织的援助,共同推动了更广泛的采用和显著的性能提升。

许多智能家居设备(包括智能灯泡、传感器和智能家居集线器)都采用 Zigbee 进行通信。Blaze Automation 认为,在家庭自动化环境中使用 Zigbee 网络可获得诸多好处,包括:

  • 低功耗
  • 网状网络
  • 抗干扰
  • 低延迟
  • 安全通信
  • 支持众多设备
  • 低成本
  • 范围

Zigbee 追求卓越

自 2018 年以来,Blaze Automation 一直与 Silicon Labs 紧密合作,致力于为基于 Zigbee 的物联网解决方案实现卓越。Blaze Automation 的大部分传感器和控件都基于 Silicon Labs 提供的 Zigbee 设备,其中包括 Zigbee 芯片组、模块(MGM21 和 MGM24)以及软件栈。

Silicon Labs 的 Zigbee 设备通过以下方式,助力 Blaze Automation 的物联网项目和智能设备开发计划实现了成功和高效率:

 

  • 确保不同制造商和生态系统的 Zigbee 设备之间具有无缝互操作性
  • 在强大功能和低功耗之间取得平衡,尤其是对于电池供电的 Zigbee 设备
  • 创建可扩展的 Zigbee 网络,在不影响性能的前提下容纳更多设备
  • 在 Zigbee 网络中保持可靠的通信,尤其是在可能存在干扰的情况下
  • 解决与数据隐私和无线通信相关的安全问题

撇开设备不谈,Blaze Automation 与 Silicon Labs 支持团队的合作经历也一直保持积极态势。有效沟通、精湛技术和协作式方法为开发计划的成功做出了贡献。

展望未来

Blaze Automation 的团队将继续专注于提供创新的安防和监控设备,包括门锁、毫米波 (mmWave) 存在探测器、视频门铃和摄像头。在推进这些产品线时,需优先考虑强大的安全功能以及与其他智能家居生态系统的无缝集成。作为智能家居技术的重要组成部分,这些设备在提高住宅和商业空间的安全性方面至关重要。Blaze Automation 也在推进基于 Matter 协议的现有设备的转化工作;该团队认为,为客户提供采用最新技术的设备十分关键。目前,该公司打算保留各种主流 Zigbee 设备。

与此同时,Blaze Automation 还致力于利用其高度可定制的架构将产品扩展到能源管理领域。该团队希望通过授权用户使用其智能家居能源管理系统 (SHEMS) 来监控、优化和节约能源,从而重塑能源效率标准。

探索 Silicon Labs Zigbee 解决方案

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software