汽车安全系统和行车记录仪监控技术已经存在了几十年。然而,车辆行驶时,若检测到突然的运动或撞击,例如碰撞,行车记录仪监控摄像头通常只会记录驾驶员行为或记录视频片段。很少有解决方案专门在车辆停放或无人看管时保护车辆,即使有,也往往在事件检测准确性和电池寿命方面存在不足,无法提供及时且有价值的反馈,以便驾驶员采取行动。若车辆停放数日或数周,收集和处理数据会迅速耗尽汽车的电池电量。另外,当系统错误地将另一辆车的警报、大型卡车驶过或强风当作正当的安全事件时,则会记录不必要的数据。及时识别真实威胁,如车辆被触碰、划伤或撞击时,通知驾驶员,以便他们可以启动警报或采取其他预防措施,这是防范故意破坏或盗窃的关键。
Aspinity 是近乎零功率 AI 解决方案的领军企业,其车辆监视解决方案可为停放的车辆提供始终在线的安全性,而不会影响车辆的电池。该系统利用置于车辆周围的一个 GWY 以及多个标签,检测音频、振动和存在事件,并无线连接到主网关,而主网关也是一个中央枢纽,负责收集所有传感器数据,并通过移动应用程序,向车主发出实时警报。在模拟机器学习和传感器融合的基础之上,AML100 标签和网关能够以低功耗水平,连续记录和处理原始音频、振动和雷达信号,并使用 Aspinity 的汽车安全事件机器学习模型,确定是否已发生相关威胁。当检测到重要的安全事件时,AML100 会唤醒 Silicon Labs 通信设备,以采取下一步措施。Aspinity 的车辆安全解决方案凭借 Aspinity 的超低功耗推理和 Silicon Labs 的超低功耗通信,在识别安全事件方面,非常准确,而不会耗尽车辆的电池电量,既令人安心,又能提供始终在线的汽车保护。
挑战
Aspinity 希望为停放或无人看管的车辆开发始终在线的汽车安全解决方案,力求实现最高的准确性和最低的功耗。为此,需要持续进行传感和监视,且不会对车辆电池造成影响。
解决方案
结果
Aspinity 将 Silicon Labs 的蓝牙 BG27 SoC 和 917 Wi-Fi SoC 纳入其物联网支持平台(其中包括一个完全连接的 AML100 网关和多个 AML100 多传感器蓝牙标签),现在提供 AI-Lynx AI 辅助的车辆监视解决方案,为各种类型的无人值守车辆提供绝佳的保护。
停放车辆监视系统需要低功耗和高准确性
在汽车应用中,电力尤为重要,因为整车中有多个传感器。当试图保护带拖车的车辆或大型商用车辆(例如卡车或货车)时,电力需求更显重要。更复杂的是,当车辆停放时,由于必须在不耗尽电池的情况下收集和处理数据,因此持续传感尤为困难。
当 Aspinity 开始为停放的车辆开发车辆监视系统时,他们明确知道,系统必须具备低功耗和高准确性,才能为最终用户提供最佳的性能和结果。他们专有的模拟机器学习算法可以在边缘处理数据,同时保持极低的功耗。然而,发生安全事件时,该解决方案还需要低功耗的实时通信。
在设计上,网关功能灵活,在检测到安全事件时,需要能够从所有标签接收蓝牙信息,然后将其发送到云端,以确定如何处理这些信息,或者发送到用户的移动设备,以便用户立即采取行动,例如启动警报或开灯。同样,标签提供持续的车辆监控,并且需要能够快速识别安全事件,然后将该数据发送到主通信枢纽。该团队知道,他们需要一种无线解决方案,不仅能满足智能标签和车载网关几乎为零的功耗要求,还能提供可靠的连接性。
选择面向电池供电物联网设备而优化的无线系统
Aspinity 评估了多个方案后,选择了 Silicon Labs 的 BG27 蓝牙低功耗 SoC,以用于其 AML100 标签以及 AML100 网关的 SiWx917M Wi-Fi® 6 plus Bluetooth® 低能耗 LE 5.4 SoC。EFR32BG27 SoC 模块是 Silicon Labs 低功耗和节能的蓝牙低功耗设备,尤其适合提供低收发功率以及延长电池寿命,从而支持 Aspinity 智能标签始终开启的传感功能。SiWx917M SoC 有助于实现 AML100 网关的通信协议,因为它针对超低功耗物联网无线设备做了优化,使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络,实现安全的云连接。该团队之所以喜欢该产品,是因为它非常成熟,以紧凑的芯片提供“一站式”无线系统——不仅能通过蓝牙与智能标签通信并收集威胁检测数据,还能连接互联网将数据通过移动应用发送到云端或用户端。
Aspinity 车辆监视系统利用 Silicon Labs 的无线 SoC 和蓝牙模块,能够准确评估安全威胁,优化整体系统性能和功耗。Aspinity 为终端用户提供全天候监控,确保他们的车辆和货物在停放时始终得到保护,让他们安心无忧。