蓝牙信标学习中心

使临近感知应用成为可能

蓝牙信标通常用于两种场景之一。第一个也是最常用的是,用于固定位置或可移动对象的信标,然后通过智能手机将信标接近度与所需行为关联,如打开应用程序或提供相关背景内容。第二个是使用固定无线节点监控通过或穿过监控区域的对象上的信标。然后可以使用有线或广域网络向另一个应用程序报告。这些场景可用于大量应用,包括资产跟踪、移动互动、寻路及销售点系统。

移动互动

retail-commercial-lighting-poster.png

提供应用程序内促销。

发送基于浏览器的广告。

寻路

efr32bg22-warehouse-location-tracking.jpg

室内导航

提供相关的本地化 Web 内容。

销售点

asset-tracking-warehouse-beacon-poster.png

自定义菜单内容。

优化库存管理。

资产跟踪

using-bluetooth-in-location-tracking-devices-poster.png

实时判定位置。

不需手动扫描。



蓝牙 LE 信标技术概览

蓝牙低功耗 (LE) 信标技术可支持蓝牙 SIG 核心 4.0 及以上版本。可使用纽扣电池运行多年,适用于低频率发送少量数据。

LE 信标利用2.4 GHz ISM 频段和跳频技术,以将其 RF 能量在蓝牙BR/EDR等多个通道传播。但是在脱离蓝牙BR/EDR的情况下,LE 信标使用40 2MHz 宽度通道,而非79 1MHz 宽度通道。其中三条蓝牙 LE 技术 40 通道 (37、 38和39) 被保留用于广播广告数据包,该产品包内包含广播节点功能相关信息。这三条通道为主要广告通道。通过蓝牙5,信标可使用任何余下的37数据通道作为第二广告通道,以将更多数据和/或更多卸载目标传播至主要通道。

信标通过蓝牙功能,以其广告通道的少量自定义嵌入式数据传播数据包。蓝牙低能耗扫描仪通常可扫描广告数据包,然后进行解码,以确定内容并采取适当操作。

fixed-location-beacon-application1.jpg


蓝牙信标生态系统

无蓝牙 SIG 官方信标标准。所有信标实现的标准均为公司或集团开发的伪标准,而后被想要使用它们的其他公司采纳。

ibeacon-logo.jpg
altbeacon-logo.jpg
eddystone-logo.jpg


蓝牙信标产品设计的注意事项

信标使新的商业模式成为可能,从自动售货机到除雪机和除草剂。很多之前从未使用过无线技术的原始设备制造商现在正采用蓝牙并将智能信标添加到其产品。

尽管信标相对简单,设计师需要考虑硬件和软件构建块、电池寿命的平衡、如何在现场提供和部署信标,安全和隐私以及供应商的开发工具和支持。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software