技术讲座

如何使用 SiWx917 SoC 开发 Wi-Fi 6 软件应用程序

在本次“面向物联网的 Wi-Fi”培训中,我们的专家工程师将分享 WiseConnect SDK 的概述,并描述其 API 和关键功能。

本次技术讲座简介

运用 WiseConnect SDK,您可以在我们的产品(例如 SiWx917 Wi-Fi 6 SoC)基础上开发电池效率很高的 Wi-Fi 物联网应用。在本课程中,我们将概述 WiseConnect SDK,并描述其 API 和关键功能,例如通用配置器/统一外围设备 (UC/UP)、省电动态配置、服务开通、扫描配置与其他参数,以及如何在为 SiWx917 开发应用时对这些功能进行充分利用。我们还将说明 SiWx917 的各项特性,例如电源模式/状态、GPIO、多路复用选项,以及如何在每个电源域中对这些特性进行配置。加入本课程后,您可以快速了解 SiWx917 上的软件开发,并构建质量更好、能效更高的 Wi-Fi 物联网应用!

您可以在下方查看随附的幻灯片和课程录音。

讲演人

Nik Von Huben

高级软件工程经理
Silicon Labs

时长

40 分钟演示

20 分钟问答

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software