视频材料

CHP-101: 通过 IP 实现互联家庭 (CHIP) 实验室

本材料是 CHIP 180 - 通过 IP 实现互联家庭(共 2 部分)的第 2 部分。

本次关于“通过 IP 实现互联家庭”项目的培训旨在为制造商简化开发,为消费者提高兼容性。

简介

必备条件:用于 OTBR 和 RCP 设置的 Open Thread 实验室

演示 1:演示使用 CHIP 和 Silicon Labs Gecko SDK 构建的门锁设备

  • 环境设置:从 Github 下载和构建环境
  • 设置用于在 BRD4161A 上构建应用程序的 SDK 路径和板类型。
  • 定位固件文件并将固件快速发送到设备。
  • 将 CHIP 设备与 OTBR 和 RCP 连接。
  • 运行示例并执行用例。

 

*自 2021 年 5 月 11 日起,“通过 IP 实现互联家庭”(Connected Home over IP) 项目更名为 Matter。了解关于 Matter 的更多信息。

 

实验室程序:

通过 IP 实现互联家庭

硬件必备条件

  • 用于 CHIP 设备的 BRD4170A
  • BRD4170A RCP 设备
  • RaspberryPi3B+/4 
软件必备条件

 

 

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software