视频材料

BLE-158: 了解软件和硬件如何处理安全加密(实验室 2)

本材料是 蓝牙 189 - 研讨会 (SSv5)(共 4 部分)的第 3 部分:了解软件和硬件如何处理安全加密

此蓝牙研讨会能够提供实践培训,并指导用户如何使用软件和硬件安全功能来保护物联网项目。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。在本次培训中,您将探索未加密消息,并了解如何使用 Network Analyzer 保护 BLE 连接。之后,本次实验室课程还包括针对安全功能的实践,即使用 PSA Crypto API 来加密自定义广告数据,从而创建蓝牙信标应用程序。

简介

本视频是 BG22 研讨会的“实验室 2”部分,重点描述如何将标准蓝牙服务添加到项目中。 在 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件中编程的项目使用 EFR Connect 移动应用程序进行测试。 在 GATT 数据库中,可以对特性和描述授予不同的权限。此练习演示了如果客户端尝试使用加密权限读取数据时会发生什么,以及如何通过配对流程授予权限。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)


实验室程序:

硬件和软件的安全处理


需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software