Works With 2022:创新与实施相结合

2022 年 5 月 25 日 | Megan Lueders | 阅读本文需要 2 分钟

我们在线直播!Works With 2022 于今日开放注册,对于工程师和物联网开发人员来说,这是最具影响力的技术培训活动,有助于加速、简化和构建更好的互联设备。举办时间为 9 月 13-15 日,今年的活动汇集了技术品牌、设备制造商、联盟、开发人员、无线标准和生态系统提供商,而他们正在引领实现更统一的无线体验。

自加入 Silicon Labs 以来,准备 Works With 大会一直是我最喜欢的工作之一。该活动在业内独一无二,让我们有机会聚集一堂并提出问题:如何让世界变得更互联?首届 Works With 大会启动时,正值人人都仍面临新冠肺炎疫情危机,连接性以始料未及的方式被推入主流意识。首届活动参会者超过 6,000 名,通过完全虚拟的活动体验,为实现可能之事开创了先例。今年的议程设计将重点聚焦让工程师能够开发跨平台、跨无线协议、跨生态系统和网络工作的互联产品。

今年活动的首日将由两位杰出女性担任主讲嘉宾,她们分别是来自 Google 的 Michele Turner来自 Amazon 的 Laura Szkrybalo,对此我倍感兴奋。Turner 担任 Google 智能家居生态系统的高级总监,若您在我们近期由 Stacey Higginbotham 主持的 Matter 协议专家小组讨论上错过了她的真知灼见,可以点播回看。Szkrybalo 是 Amazon Alexa 智能家居业务开发和解决方案架构高级经理,我迫不及待地想听听她对 Matter 标准重要性以及对我们行业未来发展前景的看法。除了上述大咖演讲是 Works With 大会议程的重头戏外,这还是在 STEM 中女性代表人数不足问题应对方面的一个重要里程碑。缩小这一差距(在工程学科尤为严重)首先要提供一个平台,让有影响力的女性能够激励当前和未来的工科学生,而此次这些主讲者将引领示范。

我们也很高兴将 Works With 大会第一天的重点放在 Matter 主题上。Silicon Labs 是该标准的主要代码贡献者之一,也是我们通过参与连接标准联盟 (CSA) 开发该标准的主要驱动因素。对 Matter 而言,2022 年有望是重要的一年,Works With 大会中有两天的专题内容主题都将围绕 Matter 展开,并设有专门的研讨会和会议,讨论内容涵盖从 Matter 和其他协议之间的桥接到专为 Amazon 和 Google 开发 Matter 设备等具体细节。

自我们圆满结束去年活动(有 8,000 多名注册报名人员)以来,今天已排在我们的日程表上。我们的团队很高兴能宣布今年的议程,介绍我们的主讲人,并开放注册报名渠道。我们全年都在努力策划和设计一个项目,以期达到我们心底的使命——打造能够正常工作的互联设备。作为一名整个职业生涯都在技术领域度过的女性,我很高兴有机会发表主题演讲,这次的主讲嘉宾还有全球最具影响力品牌背后一些尤为杰出的女性技术领军者。

因此,诚邀您报名参加 Works With IoT 开发人员大会,并根据您的具体开发历程开始制定议程。我们希望尽可能为大家带来沉浸式体验,因此,我们将为需要实操部分的研讨会提供免费开发板。无论您的无线协议、生态系统或应用开发的专业水平如何,Works With 都是您了解物联网一切重要事项的途径。由衷希望您计划加入我们,参加这场不容错过的行业活动。

Megan Lueders
Megan Lueders
Silicon Labs 首席营销官
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software